您好、团队帮助客户解决他们的问题。 希望您对此提供意见、
使用 CC-26x2连接 Launchpad 时遇到问题。 当我尝试连接它时、我收到以下错误消息"无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。"
错误为(错误-242 @ 0x0)和(仿真包9.3.0.00042)
此外、当我切换 JTAG 连接器(因为我有2个 LaunchPad)时、代码仍然无法上载到原始连接器上、因此我认为这意味着电缆本身是好的。
T 看起来是实际评估板本身的问题。 当我在 CCS 中尝试"测试连接"时、它无法识别它。 如果该误差有用、我也可以为您提供该误差?
开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\Kendra\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
ccs1020\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2021年1月31日"。
库构建时间为'20:08:09'。
库软件包版本为'9.3.0.00042'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
硬打开控制器时出错。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-242'(0xffff0e)。
标题为"SC_ERR_ROUTER_ACCESS_SUBPATH"。
说明如下:
无法访问路由器子路径。
电路板配置文件可能不正确。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
谢谢你。
-标记