This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:通用输入/输出(GPIO)

Guru**** 2513775 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1000799/trf7964a-general-purpose-input-output-gpio

器件型号:TRF7964A

您好!

1:TRF7964A 是否有任何引脚可用作 I/O、例如在 IC 正常运行期间驱动/引导 LED? 请注意、我们使用 串行 SPI 通信配置了 TRF7964。 因此、不使用并行端口的许多引脚(I/O_0至 I/O_3)。

同样 、引脚 MOD、ASK/OOK 也是如此。

谢谢你

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    TRF79xxA 器件没有 GPIO 功能。 I/O 引脚专用于器件的接口功能。 MOD、ASK/OOK 引脚也是如此、这些引脚不能由 SPI 接口控制。

    我可以想象一个 SPI I/O 扩展器、它由来自处理器的其他从器件选择信号控制、如下所示、以解决问题:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa807/slaa807.pdf

    此致、

    Helfried