This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRPGR30ATGA:应答器类型

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TRPGR30ATGA, TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/999614/trpgr30atga-transponder-type

器件型号:TRPGR30ATGA
主题中讨论的其他器件: TMS3705

 TRPGR30ATGA 应答器为 AES 或非 AES 类型。 我们需要确认订购正确版本的 TMS3705D/E 应答器基站。

 TRPGR30ATGA 数据表规定80位(64位 ID 和16位 BCC)、但不将类型声明为 AES 或非 AES。  

此致、

Jim

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    TRPGR30ATGA 是一款 非 AES 类型的 R/O 应答器。 您需要的正确 TMS3705版本是 E 版本。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Helfried、

    另一个问题。 器件型号从 TMS3705A 更改为 TMS3705E 后、到底发生了什么变化? 是否有任何功能或功能更改?  

    由于供应链中缺少 IC、我们不得不等待很长时间才能使用 TMS3705E。 但是、有一家供应商有一些 TMS3705A 芯片库存。 如果我们使用 TMS3705A 设计产品、我们是否能够在不更改 PCB 的情况下转换到 TMS3705E?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

     A 版本和 E 版本之间的更改仅与生产相关。 这些修订版本之间没有功能差异。 您无需更改 PCB 或软件。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Helfried。

    此致、

    Jim