This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF 编程故障

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/998323/rf430frl152h-rf-programming-failure

器件型号:RF430FRL152H

你写了"如果不好"。 这意味着什么?
我有 TI-TXT 文件并将其打开。
@的部分如下所示。

@
6e FB 6E FB 7E FA 6E FB D0 54 6E FB 6E FB 6E FB 6E FB
6e FB 6E FB F6 fA

还可以吗? 您能告诉我这意味着不正常吗?
我附加了该文件的所有内容。 在回答问题时、这似乎对您有所帮助。

@f867
42 E1 40 F2 00 03 0B D1 01 07 55 01 74 69 2E 63
6F 6D FE 00 00
@f8d0
02 00 08 00 82 FB 82 FB 00 00 00 12 FB 74 FB
3A FB 00 00 02 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00
22 00 00 00 22 00 00 60 00 00 01 00 00 00
02 00 D0 F8 02 1C E2 F8 8C F8 E6 F8 00 1C EA F8
F2 1C EE F8 A4 1C F2 F8 C6 1C F6 F8 0A 1C F8 FA F8
6A 1C FE F8 6C 1C 0A 12 09 12 7A 4C 1E 3C 1C 53
0E 93 0D 24 3F 90 00 01 0A 2C 29 43 4F 8F 10.
7B 4C 0F DB 19 83 FA 23 02 3C 2F 92 02 28 7B 4C
05 3C 0B 4A 03 3C 1D 53 CD 4B FF 1F 83 3F 93
FA 23 03 3C 1D 53 CD 4F FF 7F 4C 4F 9A FA 23
7F 4C 0F 93 EA 23 7F 4C 8F 10 6B 4C 0F 5B D7 23
30 40 68 FB 0A 12 09 12 3F 40 E2 F8 3F 90 DD F8
19 28 3F 40 26 F9 3F 90 03 F9 14 28 3A 40 26 F9
3A 80 02 F9 3A 50 03 00 0A 11 0A 11 39 40 02 F9
3c 49 7F 4C 4F 4F 0F 5F 1F 4F 直流 F8 3D 49 8F 12.
1A 83 F6 23 3F 40 00 3F 90 00 08 24 3A 40
00 00 02 3C 3F 4A 8F 12 3A 90 00 00 FB 23 30 40
68 FB B2 40 80 5A 5C 01 D2 43 00 1C B0 12 DA 5C
B0 12 AC 5C 3C 42 B0 12 D4 FA B0 12 32 FA B2 40
01 11 00 07 B2 52 00 07 B2 40 00 11 02 07 B2 F0
F0 FF 02 07 B2 50 40 00 02 07 B2 F0 F8 F0 02 07
B2 D0 00 01 02 07 A2 D2 00 07 32 D0 D8 00 FB 3F
03 43 F2 40 F0 00 0A 02 F2 40 F0 00 0C 02 F2 D0
81 00 04 02 F2 F0 81 00 04 02 F2 40 81 00 02
C2 43 06 02 B2 40 00 A5 60 01 82 43 62 01 B2 40
00 01 68 01 B2 40 11 02 6A 01 92 43 6C 01 B2 40
07 00 70 01 F2 D3 61 01 82 43 6C 1C 30 41 0F 12.
1F 42 0C 07 2F 83 0C 24 2F 83 0D 20 B2 F0 FF FD
00 07 92 42 04 07 8C F8 B1 C0 F0 00 02 00 03 3C
B2 F0 FF F7 00 07 3F 41 00 13 0A 12 0A 4C 92 12
02 1C 82 93 08 1C 03 24 0C 4A 92 12 08 1C 82 93
06 1C 02 24 92 12 06 1C 92 12 04 1C B0 12 7E FB
3A 41 30 41 B2 D0 07 00 08 B2 D0 00 81 02 08
3c b2 08 24 3C 40 F8 3D 40 FF 00 3E 40 26 00
30 40 26 FB 30 41 31 40 00 2C B0 12 7A FB 0C 93
02 24 B0 12 84 F9 0C 43 B0 12 E2 F9 1C 43 B0 12
AA FA 1F 4C 01 00 0F 93 05 24 1D 53 CD 43 FF FF FF
1F 83 FB 23 30 41 0F 4C 0E 93 06 24 4D 1F 53
CF 4D FF 1E 83 FB 23 30 41 0F 4C 0C 4D 3D 40
03 00 0D 5F 1E 4F 01 00 30 40 4C FB 0F 4C 0E 93
05 24 1F 53 FF 4D FF 1E 83 FB 23 30 41 34 41
35 41 36 41 37 41 38 41 39 41 3A 41 30 41 32 D0
10 00 FD 3F 1E 43 30 40 26 F9 1C 43 30 41 03 43
FF 3F 30 41.
@FFd0
FF FF FF FF FF FF FF FF
@
6e FB 6E FB 7E FA 6E FB D0 54 6E FB 6E FB 6E FB 6E FB
6e FB 6E FB F6 fA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hyunwoo,

    从0xFFEA 开始的器件正常。 最基本的 IRQ 矢量位于地址0xFFF2处、此地址为 RF 前端的 IRQ。 如果没有正确的地址、则无法进行射频访问。 但是、如果固件中的任何内容挂起或配置消耗大量电流、则通过射频无法访问 RF430FRL152H。

    将 P1.0设置为活动状态时、似乎仍然有一个效果。 只有在提供1.5V 线路时、才能通过射频访问加载了软件的电路板。 我通过 JTAG 连接器 PIN2 (FET_VCC)供电、电压为3V、然后工作正常。 当您想使用 GPIO 时、带有所有连接电路的 EVM 不是测试您自己应用的最佳选择。

    此致、

    Helfried