This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:低功耗 LCD 和 NFC

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, RF430FRL152H, MSP430FR4133, RF430CL330H, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/994365/rf430frl152h-lcd-and-nfc-in-low-power

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: 、MSP430FR4133TRF7970A

大家好、

对于一个大学项目、我必须为一个使用 NFC 数据传输和一个小型 LCD 面板的应用开发一个设计。
保持器件尽可能小且节能非常重要。 因此、我建议从 RF430FRL152HEVM 模块开始、并从该模块开始积累经验和进行设计。
必须获取一些传感器值、还需要处理一些 UI 元素、如旋钮和按钮。 为了使其更加透明、该器件集成了 LCD 显示屏(20个带4路复用器的段式驱动器)、并且必须每隔几天通过 NFC 将数据传输到智能手机。 所有组件都应在柔性表面板上的1-2个1.5 V 电容上运行至少一年。 我在这里考虑了两种可能的方法:

1)  带有小型 LCD 控制器的 RF430FRL152H、例如 CP2400/1/2/3 或 PCF8576C -可能是最经济高效的方法。 还能够由低至1.8V 的电压供电
2) MSP430第4代或第6代 CPU (例如 MSP430FR4133、因为有一个 Launchpad)、可以控制 LCD 和 TRF7970A 、或者-更好的原因是更小- 用于 实现 NFC 功能的 RF430CL330H。 但这个需要至少3V、因此需要一个电荷泵或2个1.5V 电容。 此外、如果 NFC 电路在电池电压下降到3V 以上时仍能工作、我对此有点怀疑

是否有任何人有他/她可能想要分享的经验、提示、注意事项或想法? 目前、我认为方法2可能是最简单的方法、因为已经有一些代码示例、但选项1可能更具功效。  用于 NFC 的 ISO14443B 足够 BTW、因为数据传输始终由智能手机发起。 TRF7970A 的唯一参数是它可以由低至2.7V 的电压供电
实际上是否有 TI 的小型 LCD 多路复用器芯片? 在我对 TI LCD 控制器的研究中、我发现在5mm 高的封装中仅有较大的控制器、TPS 系列稳压器和一些 BCD 到7段接口。

来自德国的祝福,度过了一个愉快的周末
Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    您是否了解 了以下参考设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00524

    这可能可用于添加 LCD 或 E-Ink 显示屏。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    我已经听过你的回声了一段时间,所以这条胎面已经关闭了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、
    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Helfried,很抱歉,我完全忘记了这里!
    我们稍微改变了计划、并逐步升级到更大的 MCU。 但您的参考设计中的 NFC 芯片是一个好提示、如果我们不改为使用 SimpleLink 系列、我们肯定会使用它!

    祝您一切顺利、保持健康、
    Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    感谢您的反馈。 您的项目所需的一切。

    此致、

    Helfried