大家好 、
我们使用的是 rf430frl152h 芯片、我们已将外部传感器正确连接到 ADC、并通过自定义 Android pp 代码从支持 NFC 的手机读取数据。 我们的工作需要32ms 左右的更高采样率。 我们所面临的问题如下(问题:1)当"自定义频率寄存器"值为1秒时、幅度读数(连接的传感器)非常高且准确。 但是、当"自定义频率寄存器"值增加到50ms 时、幅度读数(相同连接感应器的读数)会非常低、这是所有相同条件下的预期读数。 采样率越高、幅度也应该完好无损、您为什么认为我们可能会面临这一问题? (问题:2)数据表提到我们可以采样高达32ms。 但是、一旦我们给出了"自定义频率寄存器"、值低于50ms 将显示时序误差、并且我们无法在32ms 进行采样。 原因是什么。 您的建议对解决这些问题非常有帮助
谢谢。
此致、