This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:NFC 通信(ISO 15693)+到 GPIO 的控制端口(高/低)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/992432/rf430frl152h-nfc-communication-iso-15693-controlling-port-to-gpio-high-low

器件型号:RF430FRL152H

我对使用芯片 rf430frl152h 有疑问。

我想使用 SD14 (ADC)通过电阻器读取电压、并通过 NFC 通信传输转换数据。

此外、我还想自由地控制 P1.0/1.1/1.2/1.3至 GPIO (高电平/低电平)

因此、我将根据"RF430FRL152H_NFC_only_Project"自定义以下代码

P1SEL0 = 0xF0;//保留 JTAG

P1SEL1 = 0xF0;//保留 JTAG

P1DIR |= 0x0F;

P1OUT = 0x0F;//使 P1.0/1.1/1.2/1.3输出高电平。

顺便说一下、如果部件"P1OUT = 0x0F;"不在代码中、则 NFC 通信功能正常。
但是、如果代码中的部件"P1OUT = 0x0F;"、则 NFC 通信不起作用。

我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hyunwoo,

    我尝试检查您在 RF430FRL152EVM 电路板上描述的现象。 我像在 DeviceInit()中一样添加了代码,但我的 NFC 通信仍然正常。 我甚至看不到这个设置应该影响 NFC 通信的原因。 您是否有任何连接到这些端口引脚的东西、这些引脚可能会从器件消耗大量电流?

    此致、

    Helfried   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 但是、当我编写该代码时、通过 使用 TI.txt 格式文件和 GUI 进行射频编程、中间的编程过程仍然是非常重要的。
    您是否想分享您的代码?

    我的代码如下。 我尚未修改名为"RF430FRL152H_NFC_ONF_ONLY 项目"的基址代码的任何其他部分。

    void main()

    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止看门狗

    // ROM RF13M 模块设置**正确的 RF 堆栈操作需要以下三行
    DS = 1;//需要在此处初始化 ROM 变量
    ASM ("调用#0x5CDA ");//调用 ROM 函数(初始化函数指针)
    ASM ("调用#0x5CAC ");//调用 ROM 函数(检查器件配置)


    initISO15693 (clear_block_locks);
    DeviceInit();
    SD14CTL0 = SD14EN + VIRTGND + SD14IE;//ADC 启用、虚拟接地启用、中断启用。
    SD14CTL1 = SD14UNI + SD14INTDLY0;

    while (1)

    //在此处输入应用程序代码...
    SD14CTL0 |= SD14SC;
    _bis_SR_register (LPM3_bits + GIE);

    void DeviceInit (void)

    P1SEL0 = 0xF0;//保留 JTAG
    P1SEL1 = 0xF0;//保留 JTAG

    P1DIR |= 0x0F;

    P1OUT = 0x0F;  


    P1REN = 0;

    CCSCTL0 = CCSKEY;//解锁 CCS

    CCSCTL1 = 0;//时钟速度不是一半
    CCSCTL4 = SELA_1 + SELM_0 + SELESS_0;//为 ACLK 选择 VLO 并为 MCLK 和 SMCLK 选择 HFCLK/DCO
    CCSCTL5 = DIVA_2 + DIVM_1 + DIVS_1;//将 ACLK (4)、MCLK 和 SMCLK 的分频器设置为1
    CCSCTL6 = XTOFF;//如果未使用晶振则将其旋转
    CCSCTL8 = ACLKREQEN + MCLKREQEN + SMCLKREQEN;//如果未使用时钟、则禁用时钟

    CCSCTL0_H |= 0xFF;//锁定 CCS

    返回;

    #pragma vector=SD_ADC_vector 
    中断空 ADC (空)

    switch (__evo_in_range (SD14IV、4))

    案例 SD14IV__NONE:

    中断;

    案例 SD14IV__RES:

    SD14CTL0 &=~SD14IFG;
    ADC_READ = SD14MEM0;
    _BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM4_BITS);
    中断;

    案例 SD14IV__OV:

    SD14CTL0 &=~SD14OVIFG;
    中断;



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hyunwoo,

    我会将您的代码复制到我的项目中以再次进行检查、但目前时间有限。 我会在接下来的几天内回来的。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hyunwoo,

    我对您所面临的问题进行了调查。 您要设置的端口引脚 P1.0和 P1.1的问题是、它们连接到 EVM 板上的电平转换器。 当这些电平转换器未通电时(缺少1.5V 电压)、它们开始从端口引脚汲取电流。 我已为3.3V 供电以生成1.5V 电压、并使用稳压器(IC1)为其供电、然后它运行。 希望这会有所帮助。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 顺便说一下、我有一些问题。 因此、如果我没有连接任何其他电源和稳压器、那么我是否无法仅使用射频电源运行 GPIO 1.0~1.3而不连接任何其他电源? 在使用 ADC 和 ISO15693通信的代码示例中、它们具有如下所示的声明。
    PSEL0 = 0xF0 //保持 JTAG
    PSEL1 = 0xF0 //保持 JTAG  
    这对于使用 ISO 15693通信或 ADC 是必需的吗?

    我可以使用 GPIO 1.4~1.7来控制引脚吗?
    喜欢这个吗?
    PSEL0 = 0x00 //保留 JTAG
    PSEL1 = 0x00 //保留 JTAG

    Pdir = 0xF0;

    P1OUT = 0xF0;  

    我有关于射频编程的问题。

    射频编程不起作用与这些事情无关吗?
    那么、为了正确使用射频编程、是否需要遵守一些法规?

    总之、在代码中、这些声明
    PSEL0 = 0xF0 //保持 JTAG
    PSEL1 = 0xF0 //保持 JTAG  

    与 ISO15693通信、使用 ADC 和射频编程有什么关系?   

    非常感谢您在此期间的回答。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hyunwoo,

    只要不从这些引脚消耗太多电流、就可以在不连接额外电源的情况下使用所有 GPIO 引脚。 (即尝试连接 LED)。

    GPIO 引脚 P1.4至 P1.7 可用作通用 IO 引脚或 用于外部调试探针的 JTAG 连接。 如果您想通过 JTAG 调试代码、则必须保留 JTAG 功能。 这就是添加此代码行的原因。 如果 不需要 JTAG 功能、您可以将这些引脚用于自己的功能、但代价是调试功能会丢失。

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我同意你的意见。
    顺便说一下、似乎我发现了另一个可能的原因、说明我的代码无法正常工作。
    当我首次启动该项目时、当我编译 TI 提供的固件代码时、不会出现警告。
    但我在中间更新了 CCS 版本和编译器版本、之后会持续出现警告。
    #10325-D 创建存储器范围$Bound $0xf867以容纳 Bound。

    目前、当我构建从 TI 下载的原始 CCS 工程而不添加和删除时、会出现警告。
    也许、警告是代码无法正常运行的原因吗?
    如果答案是"是"、如何删除警告? 我应该更改编译器版本吗?  

    非常感谢您的回答。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我提供您正在使用的 CCS 版本和编译器吗? 我以前没有看到过此警告、也不知道为什么会生成此警告。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 CCS 与10.2.0搭配使用、并尝试使用每个可用的编译器进行编译。 但是、每个编译器都会显示警告以及其他警告和错误、具体取决于编译器。 下面是可用的编译器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经使用相同的 CCS 版本进行了检查、但没有收到此警告。 您的设置必须存在其他问题。 您能不能向我发送您在编译项目时生成的.map 文件。 或许这 可以帮助 我找到发出此警告的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的.map 文件
    秘书长的报告
    MSP430链接器 PC v4.3.8
    秘书长的报告
    >> 2021年4月27日19:31:18日链接星期二

    输出文件名:
    入口点符号:"_c_int00"地址:0000fe7e


    存储器配置

    名称源长度使用未使用的属性填充
    ------------ ---- ------ ---- ---- --------
    SFR 00000000 00000010 00000000 00000010 RWIX
    外设_8位00000010 000000f0 00000000 000000f0 RWIX
    外设_16BIT 00000100 00000100 00000000 00000100 RWIX
    RAM 00001c00 00001000 00000113 00000eed RWIX
    RF13M_ROM_ISR 000054d0 00000002 00000000 00000002 RWIX
    $Bound $0xf867 0000f867 00000001 00000000 R Ix
    FRAM 0000f868 00000468 00000015 00000453 RWIX
    FRAM_code 0000fcd0 00000300 0000023c 000000c4 RWIX
    JTAGSIGNATURE 0000ffd0 00000004 00000004 00000000 RWIX FFFF
    BSLSIGNATURE 0000ffd4 00000004 00000004 00000000 RWIX FFFF
    INT00 0000ffe0 00000002 00000000 00000002 RWIX
    INT01 0000ffe2 00000002 00000000 00000002 RWIX
    INT02 0000ffe4 00000002 00000000 00000002 RWIX
    INT03 0000ffe6 00000002 00000000 00000002 RWIX
    INT04 0000ffe8 00000002 00000000 00000002 RWIX
    INT05 0000ffea 00000002 00000002 00000000 RWIX
    INT06 0000ffec 00000002 00000002 00000000 RWIX
    INT07 0000ffee 00000002 00000002 00000000 RWIX
    INT08 0000fff0 00000002 00000002 00000000 RWIX
    INT09 0000fff2 00000002 00000002 00000000 RWIX
    INT10 0000fff4 00000002 00000002 00000000 RWIX
    INT11 0000fff6 00000002 00000002 00000000 RWIX
    INT12 0000fff8 00000002 00000002 00000000 RWIX
    INT13 0000fffa 00000002 00000002 00000000 RWIX
    INT14 0000fffc 00000002 00000002 00000000 RWIX
    重置0000fffe 00000002 00000002 00000000 RWIX


    部分分配映射

    输出属性/
    段页原点长度输入段
    ---- -------- ------ --------
    .TI.bound:DS
    0 00001c00 00000001未初始化
    00001c00 00000001 main.obj (.TI.bound:ds)

    .data 0 00001c02 00000008未初始化
    00001c02 00000004 rts430_eabi.lib:_lock.obj (.data)
    00001c06 00000004:exit_gvars.obj (.data)

    .TI.bound:PF
    0 00001c0a 00000060未初始化
    00001c0a 00000060 main.obj (.TI.bound:PF)

    .TI.bound:RF
    0 00001c6a 00000001未初始化
    00001c6a 00000001 main.obj (.TI.bound:RF)

    .TI.bound:NRX
    0 00001ca4 00000022未初始化
    00001ca4 00000022 main.obj (.TI.bound:NRX)

    .TI.bound:NTX
    0 00001cc6 00000022未初始化
    00001cc6 00000022 main.obj (.TI.bound:NTX)

    .TI.bound:EL
    0 00001cf2 00000001未初始化
    00001cf2 00000001 main.obj (.TI.bound:EL)

    .stack 0 00002b9c 00000064未初始化
    00002b9c 00000002 rts430_eabi.lib:boot.obj (.stack)
    00002b9e 00000062 --洞--

    rf13m_ROM_ISR
    * 0 000054d0 00000002 DSECT
    000054d0 00000002 main.obj (.rf13m_ROM_ISR:RF13M_ISR)

    .TI.bound:Firmware_System_Control_Byte
    * 0 0000f867 00000001
    0000f867 00000001 main.obj (.TI.bound:Firmware_System_Control_Byte)

    .TI.bound:NFC_NDEF_Message
    * 0 0000f868 00000015
    0000f868 00000015 main.obj (.TI.bound:NFC_NDEF_Message)

    .TI.persistent
    0 0000fcd0 00000000未初始化

    .cio 0 0000fcd0 00000000未初始化

    .sysmem 0 0000fcd0 00000000未初始化

    .cinit 0 0000fcd0 00000046
    0000fcd0 0000000c (.cinit、.data.load)[加载映像]
    0000fcdc 00000006 (_TI_handler_table)
    0000fce2 00000004 (.cinit、.TI.bound:ds.load)[加载映像、压缩= zero_init]
    0000fce6 00000004 (.cinit、.TI.bound:EL.load)[加载映像、压缩= zero_init]
    0000fcea 00000004 (.cinit、.TI.bound:NRX.load)[加载映像、压缩= zero_init]
    0000fcee 00000004 (.cinit、.TI.bound:NTX.load)[加载映像、压缩= zero_init]
    0000fcf2 00000004 (.cinit.TI.bound:pf.load)[加载映像、压缩= zero_init]
    0000fi 00000004 (.cinit、.TI.bound:rf.load)[加载映像、压缩= zero_init]
    0000fcfa 0000001c (_TI_cinit_table)

    .pinit 0 0000fd16 00000000未初始化

    init_array
    0 0000fd16 00000000未初始化

    mspabi.exidx
    0 0000fd16 00000000未初始化

    .mspabi.extab
    0 0000fd16 00000000未初始化

    .const 0 0000fd16 00000000未初始化

    .text 0 0000fd16 000001f6
    0000fd16 0000005e rts430_eabi.lib:copy_decompress_rle.obj (.text:_TI_decompress_rle_core)
    0000fd74 0000005e:autobinit.obj (.text:_auto_init)
    0000fdd2 0000003c main.obj (.text:DeviceInit)
    0000fe0e 0000002a rts430_eabi.lib:exit.obj (.text:exit)
    0000fe38 00000024 main.obj (.text:main)
    0000fe5c 00000022 main.obj (.text:initISO15693)
    0000fe7e 0000001c rts430_eabi.lib:boot.obj (.text:_c_int00_noargs)
    0000fe9a 00000014:copy_zero_init.obj (.text:decompress:Zi:_TI_zero_init)
    0000羽00000014:memset.obj (.text:memset)
    0000fec2 00000012:copy_decompress_none.obj (.text:decompress:none:__TI_decompress_none)
    0000fed4 00000012:memcpy.obj (.text:memcpy)
    0000fee6 00000010:epilogue.obj (.text)
    0000fef6 00000006:isr_trap.obj (.text:_isr:_TI_isr_trap)
    0000fefc 00000006:copy_decompress_rle.obj (.text:decompress:rle24:_TI_decompress_rle24)
    0000ff02 00000004:pre_init.obj (.text:_system_pre_init)
    0000ff06 00000004:exit.obj (.text:abort)
    0000ff0a 00000002:_lock.obj (.text:_nop)

    $fill000 0 0000ffd0 00000004
    0000ffd0 00000004 --hole --[填充= FFFFFFF]

    $fill001 0 0000ffd4 00000004
    0000ffd4 00000004 --hole --[填充= FFFFFFF]

    RFPMM 0 0000ffea 00000002
    0000ffea 00000002 rts430_eabi.lib:int05.obj (.int05)

    端口1 0 0000ffec 00000002
    0000ffec 00000002 rts430_eabi.lib:int06.obj (.int06)

    SD_ADC 0 0000ffee 00000002
    0000ffee 00000002 rts430_eabi.lib:int07.obj (.int07)

    USCI_B0 0000fff0 00000002
    0000fff0 00000002 rts430_eabi.lib:int08.obj (.int08)

    ISO 0 0000fff2 00000002
    0000fff2 00000002 main.obj (.int09)

    WDT 0 0000fff4 00000002
    0000fff4 00000002 rts430_eabi.lib:int10.obj (.int10)

    TIMER0_A1
    0 0000fff6 00000002
    0000fff6 00000002 rts430_eabi.lib:int11.obj (.int11)

    TIMER0_A0
    0 0000fff8 00000002
    0000fff8 00000002 rts430_eabi.lib:int12.obj (.int12)

    UNMI 0 0000fffa 00000002
    0000fffa 00000002 rts430_eabi.lib:int13.obj (.int13)

    SYSNMI 0 0000fffc 00000002
    0000fffc 00000002 rts430_eabi.lib:int14.obj (.int14)

    .reset 0 0000fffe 00000002
    0000fffe 00000002 rts430_eabi.lib:boot.obj (.reset)


    链接器生成的复制表

    _TI_cinit_table @ 0000fcfa 记录:7、大小/记录:4、表大小:28
    .data:load addr=0000fcd0、load size=0000000c 字节、run addr=00001c02、run size=00000008字节、compression=copy
    .TI.bound:DS:load addr=0000fc2、load size=00000004字节、run addr=00001c00、run size=00000001字节、compression=zero_init
    .TI.bound:EL:load addr=0000fce6、load size=00000004字节、run addr=00001cf2、run size=00000001字节、compression=zero_init
    .TI.bound:NRX:load addr=0000fca、load size=00000004字节、run addr=00001ca4、run size=00000022字节、compression=zero_init
    .TI.bound:NTX:load addr=0000fcee、load size=00000004字节、run addr=00001cc6、run size=00000022字节、compression=zero_init
    .TI.bound:PF:load addr=0000fcf2、load size=00000004字节、run addr=00001c0a、run size=00000060字节、compression=zero_init
    .TI.bound:RF:load addr=0000fr、load size=00000004字节、run addr=00001c6a、run size=00000001字节、compression=zero_init


    链接器生成的处理程序表

    _TI_handler_table @ 0000fcdc 记录:3、大小/记录:2、表大小:6
    索引:0、处理程序:_TI_decompress_rle24
    索引:1、处理程序:_TI_decompress_none
    索引:2、处理程序:_TI_zero_init


    全局符号:按名称按字母顺序排序

    地址名称
    ---- ----
    0000ff06 C$$EXIT
    00000160 CCSCTL0
    00000161 CCSCTL0_H
    00000160 CCSCTL0_L
    00000162 CCSCTL1
    00000163 CCSCTL1_H
    00000162 CCSCTL1_L
    00000164 CCSCTL2
    00000165 CCSCTL2_H
    00000164 CCSCTL2_L
    00000168 CCSCTL4
    00000169 CCSCTL4_H
    00000168 CCSCTL4_L
    0000016a CCSCTL5
    0000016b CCSCTL5_H
    0000016a CCSCTL5_L
    0000016c CCSCTL6
    0000016d CCSCTL6_H
    0000016c CCSCTL6_L
    0000016e CCSCTL7
    0000016f CCSCTL7_H
    0000016e CCSCTL7_L
    00000170 CCSCTL8
    00000171 CCSCTL8_H
    00000170 CCSCTL8_L
    00000150 CRCDI
    00000152 CRCDIRB
    00000153 CRCDIRB_H
    00000152 CRCDIRB_L
    00000151 CRCDI_H
    00000150 CRCDI_L
    00000154 CRCINIRES
    00000155 CRCINIRES_H
    00000154 CRCINIRES_L
    00000156 CRCRESR
    00000157 CRESR_H
    00000156 CRESR_L
    00001c00 DS
    0000fdd2 DeviceInit
    00001cf2 EL
    0000f867 Firmware_System_Control_Byte
    0000f868 NFC_NDEF_Message
    00001CA4 NRX
    00001cc6 NTX
    0000020e P1IV
    0000021e P2IV
    00000204 PADIR
    00000205 PADIR_H
    00000204 PADIR_L
    00000208焊盘
    00000209 PAD_H
    00000208 PAD_L
    0000021a PAIE
    00000218 PAIES
    00000219 PAIES_H
    00000218 PAIES_L
    0000021b PAIE_H
    0000021a PAIE_L
    0000021c PAIFG
    0000021d PAIFG_H
    0000021c PAIFG_L
    00000200疼痛
    00000201 PAIN_H
    00000200 PAIN_L
    00000202 PAOUT
    00000203 PAOUT_H
    00000202 PAOUT_L
    00000206 Paren
    00000207 PAREN_H
    00000206 PAREN_L
    0000020a PASEL0
    0000020b PASEL0_H
    0000020a PASEL0_L
    0000020c PASEL1.
    0000020d PASEL1_H
    0000020c PASEL1_L
    00001c0a PF
    00001c6a 射频
    0000080A RF13MCRC
    0000080b RF13MCRC_H
    0000080A RF13MCRC_L
    00000800 RF13MCTL
    00000801 RF13MCTL_H
    00000800 RF13MCTL_L
    0000080c RF13MFIFOFL
    0000080d RF13MFIFOFL_H
    0000080c RF13MFIFOFL_L
    00000802 RF13MIPNT
    00000803 RF13MIOT_H
    00000802 RF13MIP_L
    00000804 RF13MIV
    00000805 RF13MIV_H
    00000804 RF13MIV_L
    00000820 RF13MRXBUF
    00000821 RF13MRXBUF_H
    00000820 RF13MRXBUF_L
    00000806 RF13MRXF
    00000807 RF13MRXF_H
    00000806 RF13MRXF_L
    00000840 RF13MTXBUF
    00000841 RF13MTXBUF_H
    00000840 RF13MTXBUF_L
    00000808 RF13MTXF
    00000809 RF13MTXF_H
    00000808 RF13MTXF_L
    0000080e RF13MWMCFG
    0000080f RF13MWMCFG_H
    0000080e RF13MWMCFG_L
    000054d0 RF13M_ISR
    00000124 RFMMIE
    00000125 RFMMIE_H
    00000124 RFMMIE_L
    00000120 RFPMMCTL0
    00000121 RFPMMCTL0_H
    00000120 RFPMMCTL0_L
    00000122 RFPMMCTL1
    00000123 RFPMMCTL1_H
    00000122 RFPMMCTL1_L
    00000126 RFPMMIFG
    00000127 RFPMMIFG_H
    00000126 RFPMMIFG_L
    00000128 RFPMMIV
    00000129 RFPMMIV_H
    00000128 RFPMMIV_L
    00000700 SD14CTL0
    00000701 SD14CTL0_H
    00000700 SD14CTL0_L
    00000702 SD14CTL1
    00000703 SD14CTL1_H
    00000702 SD14CTL1_L
    0000070c SD14IV
    0000070d SD14IV_H
    0000070c SD14IV_L
    00000704 SD14MEM0
    00000705 SD14MEM0_H
    00000704 SD14MEM0_L
    00000706 SD14MEM1
    00000707 SD14MEM1_H
    00000706 SD14MEM1_L
    00000708 SD14MEM2
    00000709 SD14MEM2_H
    00000708 SD14MEM2_L
    0000070a SD14MEM3
    0000070b SD14MEM3_H
    0000070a SD14MEM3_L
    00000100 SFRIE1
    00000101 SFRIE1_H
    00000100 SFRIE1_L
    00000102 SFRIFG1
    00000103 SFRIFG1_H
    00000102 SFRIFG1_L
    00000104 SFRRPCR
    00000105 SFRRPCR_H
    00000104 SFRRPCR_L
    00000198 SYSBERRIV
    00000199 SYSBERRIV_H
    00000198 SYSBERRIV_L
    00000190 SYSCNF
    00000191 SYSCNF_H
    00000190 SYSCNF_L
    00000180 SYSCTL
    00000181 SYSCTL_H
    00000180 SYSCTL_L
    00000186 SYSJMBC
    00000187 SYSJMBC_H
    00000186 SYSJMBC_L
    00000188 SYSJMBI0
    00000189 SYSJMBI0_H
    00000188 SYSJMBI0_L
    0000018a SYSJMBI1
    0000018b SYSJMBI1_H
    0000018a SYSJMBI1_L
    0000018c SYSJMBO0
    0000018d SYSJMBO0_H
    0000018c SYSJMBO0_L
    0000018e SYSJMBO1
    0000018f SYSJMBO1_H
    0000018e SYSJMBO1_L
    0000019e SYSRSTIV
    0000019f SYSRSTIV_H
    0000019e SYSRSTIV_L
    0000019c SYSSNIV
    0000019d SYSSNIV_H
    0000019c SYSSNIV_L
    0000019a SYSUNIV
    0000019b SYSUNIV_H
    0000019a SYSUNIV_L
    00000352 TA0CCR0
    00000354 TA0CCR1
    00000356 TA0CCR2
    00000342 TA0CCTL0
    00000344 TA0CCTL1
    00000346 TA0CCTL2
    00000340 TA0CTL
    00000360 TA0EX0
    0000036e TA0IV
    00000350 TA0R
    0000065e UCB0ADDMASK
    0000065f UCB0ADDMASK_H
    0000065e UCB0ADDMASK_L
    0000065c UCB0ADDRX
    0000065d UCB0ADDRX_H
    0000065c UCB0ADDRX_L
    00000646 UCB0BRW
    00000647 UCB0BRW_H
    00000646 UCB0BRW_L
    00000640 UCB0CTLW0
    00000641 UCB0CTLW0_H
    00000640 UCB0CTLW0_L
    00000642 UCB0CTLW1
    00000643 UCB0CTLW1_H
    00000642 UCB0CTLW1_L
    00000654 UCB0I2COA0
    00000655 UCB0I2COA0_H
    00000654 UCB0I2COA0_L
    00000656 UCB0I2COA1
    00000657 UCB0I2COA1_H
    00000656 UCB0I2COA1_L
    00000658 UCB0I2COA2
    00000659 UCB0I2COA2_H
    00000658 UCB0I2COA2_L
    0000065A UCB0I2COA3
    0000065b UCB0I2COA3_H
    0000065A UCB0I2COA3_L
    00000660 UCB0I2CSA
    00000661 UCB0I2CSA_H
    00000660 UCB0I2CSA_L
    0000066a UCB0IE
    0000066b UCB0IE_H
    0000066A UCB0IE_L
    0000066c UCB0IFG
    0000066d UCB0IFG_H
    0000066c UCB0IFG_L
    0000066e UCB0IV
    0000064c UCB0RXBUF
    0000064d UCB0RXBUF_H
    0000064c UCB0RXBUF_L
    00000648 UCB0STATW
    00000649 UCB0STATW_H
    00000648 UCB0STATW_L
    0000064A UCB0TBCNT
    0000064b UCB0TBCNT_H
    0000064A UCB0TBCNT_L
    0000064e UCB0TXBUF
    0000064f UCB0TXBUF_H
    0000064e UCB0TXBUF_L
    0000015c WDTCTL
    0000015d WDTCTL_H
    0000015c WDTCTL_L
    00002c00 __STACK_END
    00000064 __STACK_SIZE
    0000fcfa __TI_CINIT_Base
    0000fd16 __TI_CINIT_LIMIT
    0000fcdc __TI_Handler_Table_Base
    0000fce2 __TI_Handler_Table_Limit
    UNDEFED __TI_INITAMRAY_Base
    UNDEFED __TI_INITAMRAY_LIMIT
    0000fef6 _TI_ISR_TRAP
    00000001 __TI_args_main
    00001c06 __TI_clean_ptr
    0000fect2 _TI_decompress_none
    0000fefc __TI_decompress_rle24
    00001c08 __TI_dpters_ptr
    00000001 _TI_EXIT
    0000ffea __TI_int05
    0000ffec __TI_int06
    0000ffee _TI_int07
    0000fff0 _TI_int08
    0000fff2 _TI_int09
    0000fff4 _TI_INT10
    0000fff6 _TI_INT11
    0000fff8 _TI_INT12
    0000fffa __TI_INT13
    0000fffc __TI_INT14
    0000fe9a __TI_zero_init
    FFFFFFFF __binIT__
    FFFFFFFF __c_args__
    0000fef2 __mspabi_func_epilogu_1
    0000fef0 __mspabi_func_epilogu_2
    0000feee __mspabi_func_epilogu_3.
    0000feec __mspabi_func_epilogu_4
    0000feea __mspabi_func_epilogu_5
    0000fee8 __mspabi_func_epilogue_6
    0000fee6 __mspabi_func_epilogue_7
    0000fd74 _auto_init
    0000fe7e _c_int00
    0000fe7e _c_int00_noargs
    00001c02 _lock
    0000ff0a _nop
    0000fffe _reset_vector
    00002b9c _stack
    0000ff02 _system_pre_init
    00001c04 _unlock
    0000ff06中止
    FFFFFFFF 二进制文件
    0000fe0e 出口
    0000fe5c initISO15693
    0000fe38 main
    0000fed4 memcpy
    0000羽毛 memset


    全局符号:按符号地址排序

    地址名称
    ---- ----
    00000001 __TI_args_main
    00000001 _TI_EXIT
    00000064 __STACK_SIZE
    00000100 SFRIE1
    00000100 SFRIE1_L
    00000101 SFRIE1_H
    00000102 SFRIFG1
    00000102 SFRIFG1_L
    00000103 SFRIFG1_H
    00000104 SFRRPCR
    00000104 SFRRPCR_L
    00000105 SFRRPCR_H
    00000120 RFPMMCTL0
    00000120 RFPMMCTL0_L
    00000121 RFPMMCTL0_H
    00000122 RFPMMCTL1
    00000122 RFPMMCTL1_L
    00000123 RFPMMCTL1_H
    00000124 RFMMIE
    00000124 RFMMIE_L
    00000125 RFMMIE_H
    00000126 RFPMMIFG
    00000126 RFPMMIFG_L
    00000127 RFPMMIFG_H
    00000128 RFPMMIV
    00000128 RFPMMIV_L
    00000129 RFPMMIV_H
    00000150 CRCDI
    00000150 CRCDI_L
    00000151 CRCDI_H
    00000152 CRCDIRB
    00000152 CRCDIRB_L
    00000153 CRCDIRB_H
    00000154 CRCINIRES
    00000154 CRCINIRES_L
    00000155 CRCINIRES_H
    00000156 CRCRESR
    00000156 CRESR_L
    00000157 CRESR_H
    0000015c WDTCTL
    0000015c WDTCTL_L
    0000015d WDTCTL_H
    00000160 CCSCTL0
    00000160 CCSCTL0_L
    00000161 CCSCTL0_H
    00000162 CCSCTL1
    00000162 CCSCTL1_L
    00000163 CCSCTL1_H
    00000164 CCSCTL2
    00000164 CCSCTL2_L
    00000165 CCSCTL2_H
    00000168 CCSCTL4
    00000168 CCSCTL4_L
    00000169 CCSCTL4_H
    0000016a CCSCTL5
    0000016a CCSCTL5_L
    0000016b CCSCTL5_H
    0000016c CCSCTL6
    0000016c CCSCTL6_L
    0000016d CCSCTL6_H
    0000016e CCSCTL7
    0000016e CCSCTL7_L
    0000016f CCSCTL7_H
    00000170 CCSCTL8
    00000170 CCSCTL8_L
    00000171 CCSCTL8_H
    00000180 SYSCTL
    00000180 SYSCTL_L
    00000181 SYSCTL_H
    00000186 SYSJMBC
    00000186 SYSJMBC_L
    00000187 SYSJMBC_H
    00000188 SYSJMBI0
    00000188 SYSJMBI0_L
    00000189 SYSJMBI0_H
    0000018a SYSJMBI1
    0000018a SYSJMBI1_L
    0000018b SYSJMBI1_H
    0000018c SYSJMBO0
    0000018c SYSJMBO0_L
    0000018d SYSJMBO0_H
    0000018e SYSJMBO1
    0000018e SYSJMBO1_L
    0000018f SYSJMBO1_H
    00000190 SYSCNF
    00000190 SYSCNF_L
    00000191 SYSCNF_H
    00000198 SYSBERRIV
    00000198 SYSBERRIV_L
    00000199 SYSBERRIV_H
    0000019a SYSUNIV
    0000019a SYSUNIV_L
    0000019b SYSUNIV_H
    0000019c SYSSNIV
    0000019c SYSSNIV_L
    0000019d SYSSNIV_H
    0000019e SYSRSTIV
    0000019e SYSRSTIV_L
    0000019f SYSRSTIV_H
    00000200疼痛
    00000200 PAIN_L
    00000201 PAIN_H
    00000202 PAOUT
    00000202 PAOUT_L
    00000203 PAOUT_H
    00000204 PADIR
    00000204 PADIR_L
    00000205 PADIR_H
    00000206 Paren
    00000206 PAREN_L
    00000207 PAREN_H
    00000208焊盘
    00000208 PAD_L
    00000209 PAD_H
    0000020a PASEL0
    0000020a PASEL0_L
    0000020b PASEL0_H
    0000020c PASEL1.
    0000020c PASEL1_L
    0000020d PASEL1_H
    0000020e P1IV
    00000218 PAIES
    00000218 PAIES_L
    00000219 PAIES_H
    0000021a PAIE
    0000021a PAIE_L
    0000021b PAIE_H
    0000021c PAIFG
    0000021c PAIFG_L
    0000021d PAIFG_H
    0000021e P2IV
    00000340 TA0CTL
    00000342 TA0CCTL0
    00000344 TA0CCTL1
    00000346 TA0CCTL2
    00000350 TA0R
    00000352 TA0CCR0
    00000354 TA0CCR1
    00000356 TA0CCR2
    00000360 TA0EX0
    0000036e TA0IV
    00000640 UCB0CTLW0
    00000640 UCB0CTLW0_L
    00000641 UCB0CTLW0_H
    00000642 UCB0CTLW1
    00000642 UCB0CTLW1_L
    00000643 UCB0CTLW1_H
    00000646 UCB0BRW
    00000646 UCB0BRW_L
    00000647 UCB0BRW_H
    00000648 UCB0STATW
    00000648 UCB0STATW_L
    00000649 UCB0STATW_H
    0000064A UCB0TBCNT
    0000064A UCB0TBCNT_L
    0000064b UCB0TBCNT_H
    0000064c UCB0RXBUF
    0000064c UCB0RXBUF_L
    0000064d UCB0RXBUF_H
    0000064e UCB0TXBUF
    0000064e UCB0TXBUF_L
    0000064f UCB0TXBUF_H
    00000654 UCB0I2COA0
    00000654 UCB0I2COA0_L
    00000655 UCB0I2COA0_H
    00000656 UCB0I2COA1
    00000656 UCB0I2COA1_L
    00000657 UCB0I2COA1_H
    00000658 UCB0I2COA2
    00000658 UCB0I2COA2_L
    00000659 UCB0I2COA2_H
    0000065A UCB0I2COA3
    0000065A UCB0I2COA3_L
    0000065b UCB0I2COA3_H
    0000065c UCB0ADDRX
    0000065c UCB0ADDRX_L
    0000065d UCB0ADDRX_H
    0000065e UCB0ADDMASK
    0000065e UCB0ADDMASK_L
    0000065f UCB0ADDMASK_H
    00000660 UCB0I2CSA
    00000660 UCB0I2CSA_L
    00000661 UCB0I2CSA_H
    0000066a UCB0IE
    0000066A UCB0IE_L
    0000066b UCB0IE_H
    0000066c UCB0IFG
    0000066c UCB0IFG_L
    0000066d UCB0IFG_H
    0000066e UCB0IV
    00000700 SD14CTL0
    00000700 SD14CTL0_L
    00000701 SD14CTL0_H
    00000702 SD14CTL1
    00000702 SD14CTL1_L
    00000703 SD14CTL1_H
    00000704 SD14MEM0
    00000704 SD14MEM0_L
    00000705 SD14MEM0_H
    00000706 SD14MEM1
    00000706 SD14MEM1_L
    00000707 SD14MEM1_H
    00000708 SD14MEM2
    00000708 SD14MEM2_L
    00000709 SD14MEM2_H
    0000070a SD14MEM3
    0000070a SD14MEM3_L
    0000070b SD14MEM3_H
    0000070c SD14IV
    0000070c SD14IV_L
    0000070d SD14IV_H
    00000800 RF13MCTL
    00000800 RF13MCTL_L
    00000801 RF13MCTL_H
    00000802 RF13MIPNT
    00000802 RF13MIP_L
    00000803 RF13MIOT_H
    00000804 RF13MIV
    00000804 RF13MIV_L
    00000805 RF13MIV_H
    00000806 RF13MRXF
    00000806 RF13MRXF_L
    00000807 RF13MRXF_H
    00000808 RF13MTXF
    00000808 RF13MTXF_L
    00000809 RF13MTXF_H
    0000080A RF13MCRC
    0000080A RF13MCRC_L
    0000080b RF13MCRC_H
    0000080c RF13MFIFOFL
    0000080c RF13MFIFOFL_L
    0000080d RF13MFIFOFL_H
    0000080e RF13MWMCFG
    0000080e RF13MWMCFG_L
    0000080f RF13MWMCFG_H
    00000820 RF13MRXBUF
    00000820 RF13MRXBUF_L
    00000821 RF13MRXBUF_H
    00000840 RF13MTXBUF
    00000840 RF13MTXBUF_L
    00000841 RF13MTXBUF_H
    00001c00 DS
    00001c02 _lock
    00001c04 _unlock
    00001c06 __TI_clean_ptr
    00001c08 __TI_dpters_ptr
    00001c0a PF
    00001c6a 射频
    00001CA4 NRX
    00001cc6 NTX
    00001cf2 EL
    00002b9c _stack
    00002c00 __STACK_END
    000054d0 RF13M_ISR
    0000f867 Firmware_System_Control_Byte
    0000f868 NFC_NDEF_Message
    0000fcdc __TI_Handler_Table_Base
    0000fce2 __TI_Handler_Table_Limit
    0000fcfa __TI_CINIT_Base
    0000fd16 __TI_CINIT_LIMIT
    0000fd74 _auto_init
    0000fdd2 DeviceInit
    0000fe0e 出口
    0000fe38 main
    0000fe5c initISO15693
    0000fe7e _c_int00
    0000fe7e _c_int00_noargs
    0000fe9a __TI_zero_init
    0000羽毛 memset
    0000fect2 _TI_decompress_none
    0000fed4 memcpy
    0000fee6 __mspabi_func_epilogue_7
    0000fee8 __mspabi_func_epilogue_6
    0000feea __mspabi_func_epilogu_5
    0000feec __mspabi_func_epilogu_4
    0000feee __mspabi_func_epilogu_3.
    0000fef0 __mspabi_func_epilogu_2
    0000fef2 __mspabi_func_epilogu_1
    0000fef6 _TI_ISR_TRAP
    0000fefc __TI_decompress_rle24
    0000ff02 _system_pre_init
    0000ff06 C$$EXIT
    0000ff06中止
    0000ff0a _nop
    0000ffea __TI_int05
    0000ffec __TI_int06
    0000ffee _TI_int07
    0000fff0 _TI_int08
    0000fff2 _TI_int09
    0000fff4 _TI_INT10
    0000fff6 _TI_INT11
    0000fff8 _TI_INT12
    0000fffa __TI_INT13
    0000fffc __TI_INT14
    0000fffe _reset_vector
    FFFFFFFF __binIT__
    FFFFFFFF __c_args__
    FFFFFFFF 二进制文件
    UNDEFED __TI_INITAMRAY_Base
    UNDEFED __TI_INITAMRAY_LIMIT

    [300个符号]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您观察到的警告可以忽略。 这是存储固件所使用的 System_Control_Byte 的地址。 它不能解释您的代码无法正常工作的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经听过你的回声了一段时间,所以这条胎面已经关闭了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、
    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在此期间回答我的问题。 我继续努力解决问题。
    顺便说一下、我对使用 ADC0引脚有疑问。 我将使用如下所示的 ADC0引脚来测量电阻器两端的电压。
    此硬件配置是否合理? 代码位于下方、用于操作 ADC。
    我只想使用 ADC0、ADC1和 ADC2除外。 我想使用 ISO15693读取该值。
    你有什么意见吗?
    再次感谢您的建议。  
    ========================================================================

    #define ADC_ADDRESS 0xF88C //块9
    pragma RETAIN (ADC_READ);
    #pragma LOCATION = ADC_ADDRESS;
    u16_t ADC_READ[1];

    void main()

    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止看门狗

    // ROM RF13M 模块设置**正确的 RF 堆栈操作需要以下三行
    DS = 1;//需要在此处初始化 ROM 变量
    ASM ("调用#0x5CDA ");//调用 ROM 函数(初始化函数指针)
    ASM ("调用#0x5CAC ");//调用 ROM 函数(检查器件配置)


    initISO15693 (clear_block_locks);
    DeviceInit();

    //设置 ADC

    SD14CTL0 = SD14EN + VIRTGND + SD14IE + SD14SGL;//启用 ADC、启用虚拟接地、启用中断。
    SD14CTL1 = SD14FILT + SD14UNI + SD14INCH_0 + SD14INTDLY0;//单极模式、中断在第一次采样后触发。

    while (1)

    _delay_cycles (10);
    SD14CTL0 |= SD14SC;//开始转换
    bis_SR_register (LPM3_bits + GIE);


    ================================================================================

    #pragma vector=SD_ADC_vector
    中断空 ADC (空)

    switch (_evo_in_range (SD14IV、4))

    案例 SD14IV__NONE://无中断挂起

    中断;}


    案例 SD14IV_RES://ADC 数据可用

    SD14CTL0 &=~SD14IFG;//清除数据可用中断
    ADC_READ[0]= SD14MEM0;
    _BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM4_BITS);
    中断;

    案例 SD14IV__OV://Memory Overflow

    SD14CTL0 &=~SD14OVIFG;//清除溢出位
    中断;}