This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2544:CC2544+CC2640R2容易受到 WiFi 的影响

Guru**** 2520460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2544, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/997752/cc2544-cc2544-cc2640r2-easily-affected-by-wifi

器件型号:CC2544
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

大家好、

我的客户在 HID 产品上使用 CC2544 + CC2640R2。 目前、它们遇到 WiFi 干扰问题。 第1个附件包括详细信息和一些实验测试。

e2e.ti.com/.../CC2544_5F00_CC2640R2_5F00_RF-Issue-.pptx

此外、我们还发现、即使没有 WiFi 干扰、CC2640R2也很容易发生跳频。 第2个附件包含测试示例。

e2e.ti.com/.../CC2640R2_5F00_CC2544_5F00_ack_5F00_issue.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    我 正在研究每一个问题、 我将向您提供我的调查结果。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    请给我一天时间来解析您所附的信息、并尝试了解问题。 我将在星期一给你回。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    很抱歉耽误你的时间。  

    查看数据后、我相信您发现 CC2544问题而不是 CC2640R2F 问题的主要原因是数据速率。 由于 数据包较小、250kbps 的稳健性将比2Mbps 强。  

    此外、即使 Wi-Fi 在实验中以不同的频率运行、打开与关闭会对本底噪声产生~10dBm 的影响。 这种增加的本底噪声是 PER 随距离降低的原因。

    我想、如果您尝试 使用250kbps 的 CC2544、您将看到一个改进。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的回复。

    当 WiFi 打开(通道11)时、本底噪声增加10dBm (2403MHz 时)。 但本底噪声为-120dBm、远低于 CC2640R2的信号。 影响 CC2640R2和 CC2544之间通信的根本原因是什么?  

    请提供改进此方案的建议。

    此外、您能否要求团队提供 SRF 配置、以便 CC2640R2执行2Mbps 的测试? 然后、我们可以在2Mbps 下对 CC2640R2和 CC244进行 PER 测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    它们是否具有实验2的 RSSI 测量值?   

    请使用本帖子中概述的方法为 CC2640R2启用专有2Mbps

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/750194/cc2640-configuring-cc2640-for-proprietary-mode 

    谢谢、

    Alexis