This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:CC2500

Guru**** 2533980 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/997296/cc2500-cc2500

器件型号:CC2500
主题中讨论的其他器件: CC2530

大家好、我在 器件 CC2500中想知道、为了获得连续随机 TX 模式、除了寄存器配置、固件应该执行什么操作  

以获得该模式?

Shay Ron Eilon Engineering Israel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、shay、

    您是否使用 SimpliciTI、CC2500 基本射频示例Smart RF Studio 7?  随机 TX 模式通过  PKTCTRL0寄存 器的 PKT_format 位进行选择、如数据表中所示。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan Ian 使用 Smart RF Studio 和评估板、评估板工作正常 、但如果除寄存器设置外还有任何可执行的选通信号命令、我不会介意  

    此致:cshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 Smart RF Studio 帮助文档 和 CC2530 数据表 、了解有关功能的更多信息。  本 应用报告 也可能与您的兴趣有关。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、很抱歉以上都没有帮助 我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在完成任务时具体寻求什么帮助?

    此致、
    Ryan