This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:验证源50欧姆调优。

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/997488/trf7970a-verifying-source-50ohm-tune

器件型号:TRF7970A

我们目前正在使用数据表中所示源(4 Ω 至50 Ω)的匹配电路。 它指定此调优是在全输出功率下执行的。  

TRF7970A 是否为测量输出恒定载波?  

如果是、则使用了哪些寄存器设置来设置该值?

谢谢你/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    打开 RF 的设置和电源设置都在芯片状态控制寄存器中、芯片状态控制寄存器在数据表的第57页进行了说明:

    https://www.ti.com/lit/gpn/trf7970a

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    我看不到任何用于测量目的的连续波/非调制输出载波的提及  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    当设置 CIP 状态控制寄存器中的位5 (RF-ON)时、您将获得未调制的13.56MHz 连续载波信号。

    没有其他特殊测量模式可用、也没有必要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道、如果我缺少一些东西、

    我将0x00 0x21和0x09设置为0x31、但在网络分析器上看到以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不清楚您尝试测量的是什么。 必须计算4欧姆到50欧姆的匹配电路、根据我的理解、无法在全功率下使用网络分析器进行测量。 与50欧姆的天线匹配将通过网络分析器完成。

    请解释我是否错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于其他 TI 射频产品(如 BLE 产品),我能够输出连续波信号并在网络分析器上测量其调谐,然后进行匹配的电路调整。 在 TRF7970A 数据表中、它在第7.3节中指定 了在全功率下运行时的输出阻抗。 这让我相信他们在 NFC 源代码调优方面遵循了类似的做法。

    但是、我无法获得恒定的测量结果、因此这可能是错误的方法。  

    TI 如何确认源端的匹配电路是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    因为我不是这种测量的专家、所以我对如何使用 VNA 进行测量只有基本的了解。 我认为、在以50Ohm 负载端接的放大器/匹配网络下测量 VSWR 是可以的、以确认匹配网络的正确性。 当然、这应该在全功率下完成。

    您是否完全没有来自发送器的输出? 您使用什么微控制器/固件来控制 TR7970A?

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    我们确实看到了输出、它看起来是频谱分析仪上的连续波。 网络分析器经常闪烁、无法像调制了信号一样进行测量。 我认为我们可能会遇到谐波问题、但我缩小了范围并获得了类似的结果。  

    我们通过 SPI 控制 TR7970A

    将0x00设置为0x21、将0x09设置为0x31。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    根据您使用的寄存器设置、您有一个5V 系统和一个13.56MHz 晶体。 这是设置 RF 输出的正确方法。 如果在 SW Init 直接命令0x03之前使用过、则必须将 ISO 控制寄存器0x01设置回0x02、因为 SW Init 会为此寄存器设置不同的默认值(POR = 0x02;SW Init 0x21)。

    此致、

    Helfried