This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2571:CC2571硬件设计咨询

Guru**** 2648075 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/997735/cc2571-cc2571-hardware-design-consulting

器件型号:CC2571

1.是否有用于 CC2571的开发板?

2. CC2571是否会与 CPU 通信、在使用 UART 通信时、只需保留 RXD/TXD/RST/VCC/GND 五个引脚?

3.采用了 CC2571的 Ant +功能。 芯片是否附带 Ant +协议?可以在硬件连接后直接使用?

4.使用其它 Ant +模块时能否直接与之通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有提供物理开发板、但我们有一个参考设计: CC257X EM 分立式参考设计

    请参阅 数据表的异步串行接口部分。  异步串行接口在功能上等同于一个具有8个数据位、无奇偶校验位和1个停止位的标准 UART。 与标准 UART 不同、异步串行接口仅支持单向流控制。 使用异步串行接口还需要主机 MCU 通过使用睡眠和挂起控制线来严格控制 CC257x 的睡眠状态。

    3/4. 是的、CC2571与 ANT 和 ANT+协议以及现有 ANT 器件完全兼容: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2571.pdf 

    谢谢、

    Alexis