请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 您好!
我们设计了 NFC 读取器。 我们现在要验证从 NFC 数据接收到的 PAN。
当我们的读取器接收到卡数据时、可以使用卡上的 NFC 芯片来完成此操作。
但是、我们应该如何区分从手机接收到的 NFC 数据。 这里的 PAN 被编码。
1) 1)是否有办法确定接收到的数据是来自移动卡还是物理卡?
2) 2)如何验证移动 NFC 数据
感谢你的帮助