This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A 是否将用作 RFID 标签/查看和响应来自其他读取器的15693请求?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, RF430FRL152H, RF430FRL154H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/996238/trf7970a-will-trf7970a-acts-as-rfid-tag-view-and-respond-to-15693-requests-from-other-readers

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: RF430FRL152HRF430FRL154H

1.can 7970A 使用符合15693标准的标签?  

7970能否读取另一个15693阅读器发送的数据/请求? 例如:如果 从第一 个7970读取器或任何其他15693兼容读取器发出库存/读取请求,我们能否在连接 到安装了第二 个7970的 MCU 的 PC 工具/SPI 线路上从第一个读取请求的数据?  我们是否可以回复 具有 UID 从第2个到第1个7970的同一请求(库存)?

3.如果上述情况不起作用/任何其他良好的硬件 行为如15693标签(可编程/可擦除/可重复使用)可响应来自读取器/写入 器的15693请求、能够将数据预测到 UART/SPI/I2C 线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    不能、TRF7970A 不能模拟 ISO15693标签。 卡仿真(CE 模式)仅适用于 ISO14443A/B

    2.原因与1. TRF7970A 无法应答 ISO15693请求。

    使用 RF430FRL152H 可以实现这一点。 它主要用于传感器应用、但也可与外部微控制器结合使用。 如果不需要 ADC、RF430FRL154H 就不需要该 ADC。 用于评估的 EVM 板可用于 RF430FRL152H。

    https://www.ti.com/product/RF430FRL152H

    https://www.ti.com/tool/RF430FRL152HEVM

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的回答!

    如果我们从 TRF7970发送库存命令 、RF430FRL152H 能否 使用我们给出的 UID 进行响应?

    例如: 从7970和 RF430FRL152H 发送的库存请求 将接收到该请求,并且能否用 UID E001020405060708进行回复?

     RF430FRL152H 是否 会响应 7970/其它读取器的读/写请求?

     例如:如果任何15693阅读器发送读取块请求,我们可以从 RF430FRL152H (  从 PC 提供输入数据)发送块数据(例如0x12AA33BB)

    3.它支持其他15693命令,如标签/相互认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    1、 RF430FRL152H 响应的 UID 已修复、客户无法更改。

    由于 RF430FRL152H 符合 ISO15693标准、它将独立 于所用的读取器来响应任何有效的 ISO15693请求。

       您可以 使用自己的数据对可用的块进行编程、并使用任何其他读取器对其进行回读。

     RF403FRL152H 不支持相互认证。  

    更多信息也可在常见问题解答中找到:

    http://www.ti.com/lit/pdf/sloa247

    在固件用户指南中:

    http://www.ti.com/lit/pdf/slau603b

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的快速回复!

    1.我们能否捕获/查看来自7970阅读器的传入请求(UID、相互身份验证)、我们能否用编程方式回复我们的响应?

    2.是否有任何设备/IC 可以用 我们提供的数据回复所有请求?

    示例:器件从读取器的读取请求(例如、相互身份验证请求)、我们可以使用一些数据(如0x456645855)进行捕获和回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    RF430FRL152H 不能响应诸如相互认证的特殊命令。 固件用户指南第4.2章提供了支持命令的列表。 此外、可以在固件中实现自定义命令、但它们必须遵循修复格式。

    用于对任何命令的响应进行编程的器件不可用。

    此致、

    Helfried