This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MODCOM8B:WL1835MODCOM8B 与 TMDXEvm3358板配合使用

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358, WL1835MODCOM8B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/996229/wl1835modcom8b-wl1835modcom8b-using-with-tmdxevm3358-board

器件型号:WL1835MODCOM8B
主题中讨论的其他器件:TMDXEVM3358

您好!

我使用的是 TMDXEvm3358板和  WL1835MODCOM8B、 我使用的是 EVM 随附的默认 SDK MMC 卡。 我可以看到  bluez  已经存在于其中(什么时候?)、如果我运行相同的脚本(bt_en.sh)、我是否能够使用 hcitool 命令启动蓝牙。

这是 手册中的脚本、  

https://www.ti.com/lit/ug/swru581/swru581.pdf?ts=1619076924423&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F

Echo 117 >/sys/class/gpio/export
回显>/sys/class/gpio/gpio117/direction
Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio117/value
echo 0 >/sys/class/gpio/gpio117/value
Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio117/value
回波"完成启用 BT"

GPIO="nSHUTDOWN_GPIO=117"
tty="tty=/dev/ttyS1
flow="flow_Cntrl=1"
BAUD_RATE ="BAUD_RATE = 3000000"
mkdir /home/root/tibt
Echo $GPIO >/home/root/tibt/config
Echo $TTY >>/home/root/tibt/config
Echo $flow >>/home/root/tibt/config
echo $baud _rate >>/home/root/tibt/config.

Visakh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、借助 TI 处理器 SDK 版本和 AM335x、可启用 Bluez。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    谢谢。

    这是我获取的错误的状态。

    HCI 似乎未启动。 在检查 hcitool 命令时、这不会列出任何内容。

    此致、

    Visakh 服务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用了哪款 TI 处理器 SDK? 哪个内核版本? 您是否重建了内核和模块、或者您是否直接使用了版本二进制文件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我既不重建内核和模块、也不准备带有预构建映像的 SD 卡。 我刚刚使用了 EVM 套件随附的 SD 卡、

    Linux 版本为4.4.41

    CAT /proc/version
    Linux 版本4.4.4.41-gf9f6f0db2d (gtbldadm@ubuntu-16)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1抢先于2017年3月29日17:37:15 EDT。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    CAT /etc/os-release
    id="Arago"
    name="Arago"
    版本="2016.12"
    version_ID="2016.12"
    相当名字="Arago 2016.12"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是旧版本。 您可以尝试使用最新版本吗?

    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM335X

    谢谢

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    是的。 我通过 Windows 和磁盘成像器实用程序(PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X)创建了 SD 卡。 内核版本、

    Linux 版本4.19.94-gbe5389fd85 (OE-USER@OE-host)(gcc 版本8.3.0 (A 配置文件架构8.3-2019.03 (ARM-rel-8.36)的 GNU 工具链))#1抢先于 Sun 于 UTC 2020年4月19日03:43:09

    并且、

    root@AM335x-EVM:/lib/firmware cat /etc/os-release
    id="Arago"
    name="Arago"
    版本="2019.11"
    version_ID="2019.11"
    相当名字="Arago 2019.11"

    HCI 连接的结果是、

    root@AM335x-EVM:/home# hciattach ttyS1 Texas 3000000 &
    [1] 1021
    root@AM335x-EVM:/home#找到了德州仪器的芯片!
    固件文件:/lib/firmware/ti-connectivity/TIInit_11.8.32.bts
    已加载 BTS 脚本版本1
    TExaS:将波特率更改为3000000、将流控制更改为1
    [152.470765]蓝牙:内核版本2.22
    [152.485927] NET:注册协议系列31.
    [152.495200]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [152.503134]蓝牙:已初始化 HCI 套接字层
    [152.508852]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [152.514021]蓝牙:SCO 套接字层已初始化
    [152.53492]蓝牙:HCI UART 驱动程序版本2.3
    [152.548166]蓝牙:已注册 HCI UART 协议 H4
    [152.562512]蓝牙:已注册 HCI UART 协议 Broadcom
    无法设置设备:不支持协议
    无法初始化设备:不支持协议。

    当尝试更新 bluez-utils 时、它看起来像已删除 opkg 进给。

    根目录@AM335x-EVM:# opkg 更新 bluez-utils
    正在下载 gtjenkins.itg.ti.com/arago-src-mirror/pkg_feeds/06.03.00.106//linux/all/Packages.gz。
    wget:错误地址'gtjenkins.itg.ti.com'

    此致、

    Visakh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀。 似乎内核不是使用 HCI_LL 协议构建的。 您是否可以启用 HCI_UART_LL 并重建内核和模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的快速响应。

    好的。 为此、我需要设置一 个 Linux 环境、目前我不能使用该环境。 我一俟完成这项工作,便会恢复。

    此致、

    Visakh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的... 让我们知道它是怎么发生的。

    谢谢