This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:带有示例代码的默认 TX 功率

Guru**** 2562550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, DLP-7970ABP, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/996270/dlp-7970abp-default-tx-power-with-example-code

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPTRF7970A

我正在使用 DLP-7970ABP 和 MSP-EXP430F5529LP 以及 DLP-7970ABP 的示例软件(SLOC297 Rev C)运行一些测试。 我正在评估 TRF7970A 读取范围、因此  我想知道示例代码中它的输出功率设置是多少。 在代码中、我不知道芯片状态控制寄存器在哪里设置为3.3V 运行、因此我不确定是使用 TRF7970A 数据表指定的14.5dBm 还是17dBm 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natalie、

    在 SLOC292C 源代码中、TRF7970A 设置为全功率@ 3.3V。 您可以在文件 main.c 第132行中找到该设置。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Helfried;但是、我使用的是 SLOC297C 代码、而不是292C 代码、因此我看不到您引用的行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、只是一个拼写错误。 没有 SLOC292C。 SLOC297C 正确、main.c 中的第132行也正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错误-- 在这个例子中,我实际上使用的是 SLOA227安装程序中的代码,它与 MSP-EXP430F5529LP 兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 我已经检查了 EXP40F5529LP 的代码、它处于全功率模式。 这不会直接在代码中看到。 复位或 SW 初始化后、芯片状态控制寄存  器位于0x01、半功率模式需要将功率模式设置为"1"、而这不是在代码中完成的。 这意味着 它默认为全功率。

    此致、

    Helfried