This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MODCOM8B:AM335x EVM bt 堆栈

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358, WL1835MODCOM8B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/995310/wl1835modcom8b-am335x-evm-bt-stack

器件型号:WL1835MODCOM8B
主题中讨论的其他器件:TMDXEVM3358

我将按照 https://www.ti.com/lit/ug/swru581/swru581.pdf?ts=1618874311696&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC2564MODN 上的指南进行操作

 我将 AM335x EVM 与 WL1835MODCOM8卡配合使用。

我使用 的是 https://www.ti.com/tool/TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON 上的 bt 4.2 Linux 加载项

我正在使用 BTS 文件、该文件位于: https://www.ti.com/tool/WL18XX-BT-SP


我有
根目录@AM335x-EVM:~μ C/BluetopiaPM#./LinuxSPPM

SPPM>1

BTPM_Initialize()成功:0。
DEVM_RegisterEventCallback()成功:5.
SPPM>9 1.

echo 0 >/sys/class/gpio/gpio117/value
Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio117/value
echo 0 >/sys/class/gpio/gpio117/value
Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio117/value
BT COMM 端口(/dev/ttyS1):6.
将 HCI 波特率更改为3000000
状态:执行 BTS 脚本/lib/firmware/TIInit_11.8.32.bts.
状态:BTS 脚本成功执行。
DEVM_PowerOnDevice()故障:-4,未知错误。
功能错误。
SPPM>

正在运行 systemctl 状态蓝牙

4月19日20:50:07 AM335x-EVM bluetoothd[1465]:启动 SDP 服务器
4月19日20:50:07 AM335x-EVM systemd[1]:已启动蓝牙服务。
4月19日20:50:07 AM335x-EVM bluetoothd[1465]:bluetoothd[1465]:无法打开控制套接字:不支持协议(93)
4月19日20:50:07 AM335x-EVM bluetoothd[1465]:bluetoothd[1465]:无法初始化 bnep 模块
4月19日20:50:07 AM335x-EVM bluetoothd[1465]:bluetoothd[1465]:无法初始化网络插件
4月19日20:50:07 AM335x-EVM bluetoothd[1465]:[[0;1;31m 连接至开放式控制插座:不支持协议(93)[[0m
4月19日20:50:07 AM335x-EVM bluetoothd[1465]:bluetoothd[1465]:已初始化蓝牙管理接口
4月19日20:50:07 AM335x-EVM bluetoothd[1465]:[[0;1;31n't init bnep 模块[0m
4月19日20:50:07 AM335x-EVM bluetoothd[1465]:[[0;1;31m 初始化网络插件[0m
4月19日20:50:07 AM335x-EVM bluetoothd[1465]:蓝牙管理接口已初始化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BluetopiaPM 栈和 Bluez 是互斥的。

    任何情况下、请确保重命名"TIInit_11.8.32-BT4.2.bs" ti TIInit_11.8.32.bs"并将其保存到"/lib/firmware "以与 BluetopiaPM 栈配合使用。

    从版本说明中:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 重命名 BTS 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息.. 祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    您是否使用过 TMDXEvm3358板? 我可以看到 bluez 已经在运行、如果我运行与您相同的脚本(bt_en.sh)、我是否能够使用 hcitool 命令启动蓝牙? 我正在使用与您提到的相同的附加卡(WL1835MODCOM8B)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我使用的是 TMDXEvm3358板和  WL1835MODCOM8B、B 我使用的是 EVM 的默认 SDK MMC 卡。 我可以看到 bluez 已经在运行(是这样吗?)、如果我运行相同的脚本(bt_en.sh)、我是否能够使用 hcitool 命令启动蓝牙。

    这是我在教程中的脚本、  

    Echo 117 >/sys/class/gpio/export
    回显>/sys/class/gpio/gpio117/direction
    Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio117/value
    echo 0 >/sys/class/gpio/gpio117/value
    Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio117/value
    回波"完成启用 BT"

    GPIO="nSHUTDOWN_GPIO=117"
    tty="tty=/dev/ttyS1
    flow="flow_Cntrl=1"
    BAUD_RATE ="BAUD_RATE = 3000000"
    mkdir /home/root/tibt
    Echo $GPIO >/home/root/tibt/config
    Echo $TTY >>/home/root/tibt/config
    Echo $flow >>/home/root/tibt/config
    echo $baud _rate >>/home/root/tibt/config.

    Visakh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请打开一个新主题以进行其他查询。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢。 完成

    e2e.ti.com/.../3680213