This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MODCOM8I:通过 WLAN 项目实现精确时间同步

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/995559/wl1837modcom8i-precise-time-synchronization-over-wlan-project

器件型号:WL1837MODCOM8I

Hallo 大家、

我目前正在从事一个项目、其中包括通过 WLAN 进行精确的时间同步。 我从我的主管那里得到了以下文件:  

https://www.ti.com/lit/an/swaa162a/swaa162a.pdf

我`s 无法启用时间 μ s 同步。 我`ve 了纸张第3点的说明。

是否有人复制过该白皮书? 实际上、我使用的是符合白皮书中指定的硬件要求的 BeagleBone Green Wireless。

从集成部分可以知道、我必须将特定的 GPIO (我认为 GPIO 2_2) 与  Sitara CPU 和 WiLink8模块连接? 我在这些模块之间焊接了一条线、

但是、我想知道是否有一种表格需要知道为了设置 WiLInk8模块的哪个引脚。

如果能提供有关此主题的任何信息、我将不胜感激。

此致、

Victor Robles。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    WiLink8上的 GPIO11连接到主机 IO 以进行时间同步。  

    谢谢

    Saurabh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您说 WiLink8上的 GPIO11在使用 BeagleBoneGreenWireless 时已经连接到 Sitara CPU 的 GPIO2_2 (Timer4)引脚?

    我们做了一些焊接来将 WiLink8附近的测试点之一连接到 Beagle bonee 绿色无线网络上的 GPIO 接头、我不确定我们是否正确执行了该操作。   图像连接。

    我附上了一张图片以澄清问题。

    此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 AM335x EVM (我们的参考平台)上 ,我们已将 WiLink8上的 GPIO11连接到 AM335x 上的 GPIO2_2。 您可以检查是否能够在 BeagleBone Green Wireless 上连接这些 IO。

    此致

    Saurabh