This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:使用 DLP-RFID2获取固件版本 Cmd

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/994010/trf7970a-get-firmware-version-cmd-using-dlp-rfid2

器件型号:TRF7970A

您好!

我正在尝试向读取器 DLP-RFID2发送命令以获取固件版本、我有 TRF7970A_GUI 应用的源代码、但我似乎找不到处理获取固件版本选项的函数。 我需要知道从读取器接收到的数据将有多长时间、以及要使用什么命令才能获取固件版本。

你们中有人有没有机会获得它? 或者准确指出我要去哪里看?

提前感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrine、

    此命令用于报告固件版本:

        0108000304FE0000

    响应如下所示:

        固件版本03、自2013年11月11日起

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复。 我还需要读取器发送的数据的最大长度、比如 char[37]、因为我们有37个字母、每个字母都需要写入1个字节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrine、

    报告固件版本的命令的响应长度为42个字符、 因为它增加了一个空间、增加了两个 CR/LF。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 最后一个问题。 您是否有一个代码示例、我可以从微控制器发送到模块 RFID 以获取固件版本? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为这取决于所使用的微控制器、而且我们还使用 PC 发送命令、我无法提供代码示例。

    此致、

    Helfried