This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:不配对

Guru**** 2513175 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/994993/cc8530-not-paring

器件型号:CC8530

大家好! 我有 cc8530芯片耳机设计、但当我使用的射频数据速率是2Mbps 时、它不能配对、但当使用5Mbps 时、我做得很好。如何解决这个问题。 添加配置文件的附件。 谢谢!e2e.ti.com/.../T6.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注我们的 Pure Path 无线产品。

    我想知道您遇到的问题是否可能是某些配置问题造成的。 您能否再次验证主器件和从器件是否均已正确配置?

    在您提供的文件中、主设备和从设备似乎都配置为2Mbps。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 是的、只有2Mbps 或5Mbps 存在差异。 从帮助文件中、如下所述:   

    无线电和网络

    射频数据速率
    指定要使用的射频数据速率、5Mbps (默认值)或2Mbps。 请注意、使用不同射频数据速率的网络不兼容(彼此不可见)。 要使协议主设备和协议从设备兼容、该设置必须相同。

    在大多数情况下、应使用默认的5Mbps 数据速率。 使用2Mbps 数据速率可在吞吐量容量和每个音频片的尝试次数之高增加灵敏度(从而增加理论范围)、并且仅推荐用于具有以下特性的网络:

    • 1个使用任何流式传输格式的音频通道或2个使用 SLAC 或 PCMLF 流式传输的音频通道
    • 最大音频延迟(2048个样本)
    • 最大从器件数为1