主题中讨论的其他器件:TRF7960
大家好、
我的客户发生了这种现象。
1.当标签不关闭时、PCD 向 PICC 发送一个 REQA 命令、芯片 IRQ 引脚进入中断、读取 IRQ 寄存器的值为0x80、TX 完成。
当标签靠近时、PCD 向 PICC 发送一个 REQA 命令、芯片 IRQ 引脚进入一个中断、读取 IRQ 寄存器的值为0xC0、TX 错误。
对于这种现象、我看到应用手册、它解释了 TX 完成事件(IRQ 状态= 0x80)的中断处理速度不够快。 这可能是中断优先级或 MCU 时钟速度的问题。 在我客户的应用中、MCU 时钟速度为48Mhz。 它们使用定时器中断和 IRQ 中断、哪个中断是第一优先级?
您对调试此问题有什么建议吗? 非常感谢、期待收到回复。
BR
很好