This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:CC2510 MSK 模式

Guru**** 2814605 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/992851/cc2510-cc2510-msk-mode

器件型号:CC2510

您好!

我使用 Keysight 的矢量信号分析--- 89600 VSA,软件可以 分析 CC2510的信号。软件可以 解调不同的调制信号,并显示数据和星座图。当我在 CC2510中设置2FSK 模式,由 SmartRF Studio 发送数据包并使用软件捕获数据时。我确实捕获正确的数据。但是,何时 我设置了 MSK 并发送了数据包、软件无法捕获我的数据。软件似乎无法 解调 CC2510形式的 MSK。我确定 参数是我在软件中设置的正确参数。然后我在软件中设置2FSK 模式并在 CC2510.MSK 中设置 MSK 是 一个特殊的参数 FSK。如果我将 参数设置为与 MSK 相同、 则理论上它可以通过2FSK 解调 MSK。我通过 SmartRF Studio 设置250kbps MSK。正如我们所知、设备是数据速率的1/4。因此、我在软件中设置62.5k DEV。理论上它可以获得 正确的数据,但不能。Besides、MSK 在软件中的星座中 似乎不对。 因此、我 很难理解 软件为什么不 能解调 CC2510的 MSK。我之前用相同的测试来 解调来自另 一个芯片的 MSK 信号(我忘记了芯片,这是很久以前的)并且我可以得到数据包、星座 也是正确的。 CC2510的 MSK 与  我们所知的标准 MSK 有何不同、?以及  SmartRF Studio 中"相位转换时间"的具体含义。如何 在 SmartRF Studio 中正确设置。

此致

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现我无法捕获数据的原因、它与位 "1"和 "0"相反。我将我设置为捕获的数据更改为最终获取的数据。