This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2543:从何处购买适用于 CC2543的 EVM 开发套件?

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2543, CC2545, LP-CC2652RB, LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/990905/cc2543-where-to-buy-the-evm-development-suit-for-cc2543

器件型号:CC2543
主题中讨论的其他器件: CC2545

团队、

我的客户计划使用 CC2543设计2.4GHZ 的"手写笔"来控制演示中的 PPT。

在这里选择它是否是一个好器件?

此外、我还看到 TI.com 中的 CC2545 EVM 链接无效。 您能否帮助检查我们可以建议客户在哪里购买开发套件?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    您的客户希望在其解决方案中使用什么外设、技术或协议?  有现有 的软件开发 代码包、但没有可用的硬件产品。  对于最新的软件解决方案和 LaunchPad EVM 产品(LAUNCHXL-CC26X2R1、LP-CC2652RB 等)、我强烈推荐 SimpleLink CC26X2解决方案。  与前代产品相比、这些 SoC 产品可提供更大的发射功率和电流消耗优势、并且价格对客户有利。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉我迟到了。

    我不确定客户现在的计划是什么。  在此应用中、您是否有一些参考设计(例如通过蓝牙或 WIFI 进行远程控制)。 我对这种设计比较陌生、如果有一些参考设计可以让我先了解、那将会非常有帮助。

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已经注意到、CC2545EMK 是一款过时的解决方案。  如果您能够获得、则唯一可用的资源是 CC2545数据表/用户指南(来自 产品页面)和 CC2545EMK 快速入门指南

    此致、
    Ryan