This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:使用模拟传感器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/992195/rf430frl152h-using-analog-sensors

器件型号:RF430FRL152H

您好!

我一直在使用评估板评估 RF430FRL152H、并成功地使用连接在 ADC0上的模拟传感器、并仅使用 NFC 构建的 Android 应用读取数据。 现在、我们处于实施阶段、我有几个问题:

  1. 在购买 RF430FRL152H 时使用。 出厂时是否准备好与 NFC 配合使用? 我们设计了天线并放置了所有必需的无源元件。
  2. 如果我将另一个模拟传感器连接到(比如说) ADC1、 测量值和写入 FRAM 块9 (相对)的值是否同步?
  3. 是否可以仅在 NFC 场供电的情况下使用数字传感器(通过 I2C)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    是的、RF430FRL152H 可随时用于已启用的 NFC (ISO15693)通信。 这让客户可以"无线"对器件进行编程、并且不必使用 JTAG 连接加载自己的固件。

    ROM 固件内置与调度程序配合使用 、您可以配置 ADC 对所选输入进行采样的时间和频率。 当然不是并行的、因为它只有一个 ADC。

    数字传感器可由射频场供电、但只有极低的电流可用(FAQ 第2.4章)

    另请参阅常见问题解答、固件用户指南和技术参考手册等文档。

    http://www.ti.com/lit/pdf/sloa247

    http://www.ti.com/lit/pdf/slau603b

    http://www.ti.com/lit/ug/slau506/slau506.pdf

    此致、

    Helfried