This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:RF430CL330H 的谐波

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/991502/rf430cl330h-harmonic-of-rf430cl330h

器件型号:RF430CL330H

大家好、

当我们的客户测试 RF430CL330H 时、他们发现除了13.56MHz 之外、输出还具有四阶、六阶和八阶谐波、无法通过 EC 标准。 此外、如果切断 RF430CL330H 的电源、它将吸收能量并仍输出谐波分量。 他们已经测试了电路板上的其他器件、以确保 RF430CL330H 输出谐波。 我们想知道是什么导致了谐波、如何通过软件或其他方式降低谐波?

此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    RF430CL330H 不是所谓的"有意散热器"、这意味着它本身不会产生射频。 它只会抑制读取器提供的射频、以便在需要时调制载波。 据我所知、只要应答器 仅以无源方式运行、就不需要认证。 因为您写 了它们、切断了电源 、所以它似乎 是一个有源器件。 由于 RF430CL330H 可用作无源器件、因此它将校正从读取器施加的射频、以提供其内部电路。 但它仍不会传输任何射频。

    到目前为止、我从未听说过其他客户产生的谐波问题、我们没有 解决方案来减少这些问题。

    此致、

    Helfried