This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MODCOM8B:WL1835MODCOM8B

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1137247/wl1835modcom8b-wl1835modcom8b

器件型号:WL1835MODCOM8B
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

您好!

您能告诉我、WL1835的哪些特定引脚必须连接到1V8 TTL 接口。

此外、我还需要哪些引脚"劫持"。 (例如、启用 Wifi 高电平和 IRQ)

n´t 4天以来、我一直在尝试让 RTTT 运行、但它似乎不起作用。

此致、谢谢您、

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查询: https://www.ti.com/lit/ug/swru437b/swru437b.pdf

    第9.4节详细介绍了调试模式下"重置时感应"引脚的状态

    9.8节详细介绍了 WLAN/BT RS232引脚

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我连接了引脚26 (Tx)和27 (Rx)。

    此外、我将 WL_EN、UART_DBG_BT 和 IRQ 设置为高电平。

    但我似乎没有与 RTTT 建立连接。

    当然、也会提供电源。

    我缺少什么?

    此致、谢谢

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保 WLAN_EN 和 BT_EN 为低电平

    确保复位引脚上的 SENSE 设置如下  

    IRQ_WL = 1、UART_DBG_BT = 1、AUD_OUT_BT = 0

    将 WLAN_EN 设置为高电平

    现在检查 RTTT 连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、MasterMind、

    这解决了我的问题、我终于设法连接并下载了 RTTT。

    我现在无法做的是操作蓝牙模式 (BLE 和蓝牙经典/以及例如跳跃模式)。

    是否有其他工具可用于此目的、或者它是否也可用于 RTTT?

    我是否需要连接到另一个 UART 端口? (引脚50 - 53)

    如果是、我需要如何配置它?

    此致、谢谢您、

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    可使用 HCI 测试仪工具实现蓝牙测试。 请在此处查看随附指南中的更多信息:

    www.ti.com/lit/swru136

    这通过与 BT 的专用 UART 接口进行通信来处理。

    此致、

    本·M