This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TRF7970A:如何将命令读取发送到标签

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/876221/compiler-trf7970a-how-to-send-command-read-to-a-tag

器件型号:TRF7970A

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

是否有人知道如何将读取命令发送到标签。

我在 ISO1443A 模式下使用 TRF7970A 和 CC26X2。

标签是 NXP NT3H2211 (类型2)

NXP 标签的帧

有什么想法?

此致、

Sidi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidi、

    您在 CC26X2上使用什么软件? 您是否已经有用于控制 TRF7970A 的软件?

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    我 从 MSP432 ( TIDM-NFC-RW 软件)移植了示例。  

    此致、

    Sidi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidi、

    读取2类标签的命令在 t2t_app.c 文件中进行处理。

    您的标签需要经过 NDEF 格式化才能使用该软件读取。

    您可以使用手机应用程序格式化您的 T2T、然后尝试读取它。