This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF37S114:RF37S114和 IP (Ingres 保护)级别

Guru**** 2603865 points
Other Parts Discussed in Thread: RF37S114, RF-HDT-DVBB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/876276/rf37s114-rf37s114-and-ip-ingres-protection-level

器件型号:RF37S114
主题中讨论的其他器件: RF-HDT-DVBB

此应答器芯片的 IP 级别是否已知:RF37S114? 例如、我们是否可以在水下使用此芯片而不提供任何保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    对于 RF37S114、TI 不会认证任何 IP 级别。

    由于器件完全超模、因此在水下使用不会有任何问题、至少在短期内使用。

    由于我们 没有对其进行限定,我们无法对此作出保证。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helfried

    对于 IP68、您是否有任何与射频标签 RF37S114类似的部件?

    再次感谢

    布鲁诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    我们拥有 RF-HDT-DVBB 应答器、这是一种直径为22mm 的圆形应答器、用于洗衣应用。

    此应答器符合 IP68标准。 如需更多信息、请参阅数据表。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/rf-hdt-dvbb.pdf

    如果您不需要以13.56MHz 运行的器件、也可以使用我们的工作频率为134.2kHz 的 LF 产品、例如玻璃应答器。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    从 RF-HDT-DVBB 产品说明书的部分可以看出、此标签的封装并不明确。 它是像或圆柱形的按钮形状吗?  

    此外、您认为此标签的预计工作距离与 RF37S114标签相当吗? (http://www.ti.com/lit/an/scba035a/scba035a.pdf)

    谢谢你

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    应答器具有按钮形状。

     与 RF37S114应答器相比、工作距离要大得多。

    我刚刚使用其中一个 EVM 读取器(天线35mm x 55mm)进行了快速测试、RF37S114为1cm、RF-HDT-DVBB 为6cm。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Helfried 给我们提供了这么好的信息:-)