主题中讨论的其他器件: RF-HDT-DVBB
此应答器芯片的 IP 级别是否已知:RF37S114? 例如、我们是否可以在水下使用此芯片而不提供任何保护?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
此应答器芯片的 IP 级别是否已知:RF37S114? 例如、我们是否可以在水下使用此芯片而不提供任何保护?
您好 Bruno、
我们拥有 RF-HDT-DVBB 应答器、这是一种直径为22mm 的圆形应答器、用于洗衣应用。
此应答器符合 IP68标准。 如需更多信息、请参阅数据表。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/rf-hdt-dvbb.pdf
如果您不需要以13.56MHz 运行的器件、也可以使用我们的工作频率为134.2kHz 的 LF 产品、例如玻璃应答器。
此致、
Helfried
您好、Helfried、
从 RF-HDT-DVBB 产品说明书的部分可以看出、此标签的封装并不明确。 它是像或圆柱形的按钮形状吗?
此外、您认为此标签的预计工作距离与 RF37S114标签相当吗? (http://www.ti.com/lit/an/scba035a/scba035a.pdf)
谢谢你
此致
布鲁诺