This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:CC8520从器件本地音量升高/降低和静音功能

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/875860/cc8520-cc8520-slave-local-volume-up-down-and-mute-function

器件型号:CC8520

尊敬的先生。

我想使用 CC8520本地音量加/减和静音功能。

角色是从器件。

音量调高和调低是否仅适用于 MICPGA?
它在 ADC 音量控制中不起作用吗?
因为众所周知、MICPGA 使用0dB~+47.5dB
我想使用-15dB ~+15dB
如何使用内置的音量增大/减小 和静音功能使用 ADC 音量功能?
我正在使用 PPWC。
我想为发送器内置的麦克风创建音量和静音功能。
这意味着我希望通过从 ADC 音量控制块而不是 MICPGA 接收外部密钥来控制来自发送器的语音输入。
请参阅图片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我假设您使用的是 AIC3204 (或类似器件)。 正确的是、默认音频设备定义控制 MICPGA 音量。

    要更改音量控制、请复制 将\AUDIO_DEVICes\aic3204.ppwadd 文件添加到您的 \Texas Instruments\PurePath Wireless Configurator \AUDIO_DEVICES。

    然后按照音频设备定义文件帮助文档中的说明修改音量控制、并重新启动PPWC./cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/667/audio_5F00_device_5F00_definition_5F00_files.html

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/667/aic3204.ppwadd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik

    感谢您的回答。

    对我来说太困难了。

    无论如何、我可以在哪里编写源代码????

    在 PPWC"音频器件定制"选项卡中、

    只需键入即可

    regValue |="读取寄存器值"和 PATCH_READ_MASK;

    regValue = patch_reg_data;

    ?????

    现在、我 仅使用 PPWC 来控制 AIC3204和 CC8520、而不使用外部 MCU 控制方法。
    如何使用 C 源代码????
    请告诉我如何进行更详细的操作。
    不、请尽可能多地告诉我。
    谢谢你。