This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:读取器未检测到标签

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, MSP-FET, RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/875611/rf430frl152hevm-tag-not-detected-by-reader

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:TRF7970AMSP-FETRF430FRL152H

我已经使用 RF430FR152H 芯片制造了一个定制标签。 我能够使用 TRF7970A 读取器对芯片进行无线编程、并读取 FRAM 存储器的一些值。 但是、在这之后、标签对读取器完全没有响应。  TRF7970A 无法检测到它、也无法检测到任何智能手机 NFC 应用。 这似乎是芯片的固件问题、但我无法解决。 如果您能给我一些关于如何处理这个问题的想法、我将不胜感激...

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您写道、您已对器件进行"无线"编程、并且您已访问器件的 FRAM。 到目前为止一切都还可以。 我假设您还尝试写入器件的 FRAM。 如果您已经写入了最后的一些块、则可能是您已经访问了 IRQ 矢量表、这对于 ISO 堆栈的运行至关重要。

    使该器件恢复运行的唯一方法是通过 JTAG 接口。 您将需要 TI JTAG 工具和 CCS IDE。 CCS IDE 可从 TI 免费下载。 必须购买 JTAG 工具:

    http://www.ti.com/tool/MSP-FET

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Helfried、

    感谢您的回答。 实际上、我有 JTAG 工具(MSP-FET)、我在 CCS IDE 中有程序。我尝试使用此工具对标签进行编程、但我始终会得到"未知器件"的错误。 我正在进行以下连接:

    MSP-FET:      ------      我的 RF430FRL152H 标签

    TDO/TDI (1)    ------       P1.6/TDO

    TDI/VPP (3)    ------       P1.5/TDI

    TMS (5)       ------       P1.7/TMS

    TCK (7)       ------       P1.4/TCK

    接地(9)       ------       VSS

    RST (11)       ------       RST/NMI

    它们是否正常? 在尝试编程时、我将 VDDSW 和 VDDB 短路、并使用读取器为标签供电。 我不确定是否还需要 MSP-FET 连接器和我的标签之间的电平转换器...  

    此致、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    这应该可以通过连接来实现。 您的是对的、因为我一直在使用 RF430FRL152HEVM、我忘记了提到电平转换器、因为它们包含在 EVM 中。

    有关电平转换器的原理图、请参阅 RF430FRL152HEVM 的用户指南:

    http://www.ti.com/lit/ug/slau607c/slau607c.pdf

    此致、

    Helfried