This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:连接音量控制时出现问题。

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/875608/cc8530-there-is-a-problem-linking-the-volume-control

器件型号:CC8530

你(们)好

我正在使用 CC853x (Tx+Rx)开发无线 USB 音频产品、并且连接到 PlayStation4时音量出现问题。

当我将 Tx 连接到窗口10并调整窗口中的音量时、RX 芯片很好地接收到音量调节值。

顺便说一下、如果我在将 Tx 连接到 PlayStation4之后通过操作 PlayStation4来控制音量、则 RX 芯片上只接收到最小的音量值。

因此,PlayStation4上的音量控制不可用。 在 PlayStation4中调节音量时、是否有办法接收和应用 RX 芯片?

我的设置如下。

TX:标准耳机

RX:主机控制

此致。

一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我假设 TX 在这种情况下是 USB 耳机设备吗? 对于标准配置、您是否意味着与开发套件提供的示例相比、您没有对配置面板进行任何更改?

    USB 主机音量控制来自 HID 报告、包括在配置器的"人机接口设备"菜单中选择的"播放控制"。 如果它适用于 Windows,但不适用于 PlayStation4,我建议您查看 PS4端的支持。 它的工作方式没有专有的特性、只是一个标准 USB HID 器件。