This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:MDR2EVM 上的应答器

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/874740/tms37157-transponder-on-mdr2evm

器件型号:TMS37157

你好,Helfried!

我正在将 MDR2EVM 用于我的项目、以便与我构建的板进行通信。 了解 MDR2EVM 板上的应答器对我来说非常有帮助。 它是否通过 SPI 与微控制器连接? 我想将电路板的时序与开发板上的时序进行比较、您能建议测试点来测量时序吗?

非常感谢。

此致、

利维乌班努塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liviu、您好!

    我不清楚您需要什么信息。 MRD2是一个读取器而不是应答器。

    MRD2不使用特殊的读取器 ASIC。 它可与在 MSP430处理器中编程的软件解码器配合使用。

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Helfried、在这种情况下、我的缺点... 我的印象是电路板上有一个应答器芯片、与 MSP430相连接。

    是否可以通过电子邮件进行通信? 我有一些问题、我的公司可能不允许我在论坛页面上披露详细信息。

    谢谢你。

    此致、

    利维乌班努塔