This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:将 GPS 模块添加到 LPSTK-CC1352R &放大器;CC1352R

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/874757/lpstk-cc1352r-adding-gps-module-to-lpstk-cc1352r-cc1352r

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1352RCC1310

我不熟悉 TI 产品和 GPS 模块、我想按照 指南 http://www.ti.com/lit/an/swra584/swra584.pdf 将 GPS 模块 UART GPS NEOT-6M 添加到 LPSTK-CC1352R 和 CC1352R

 通过检查 CC4000和 UART GPS NEOT-6M 是否具有相同 的 NMEA 格式、UART GPS NEO-6M 是否是正确的模块?

CC4000:  

UART GPS NEOT-6M: https://www.waveshare.com/wiki/UART_GPS_NEO-6M

此外、我没有找到将 GPS 模块添加到 LPSTK-CC1352R 的任何指南、非常感谢您提供的任何指南。

非常感谢、

Cmk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文江超、您好!

    很有可能将此软件用于您全新的 LPSTK 模块。 遗憾的是、此软件是针对较旧的 SDK 版本而开发的、您需要通过源代码移植到 TI.com 上的新 SDK 示例。

    为此、我将执行以下步骤:

    1.下载适用于 CC1310的 SDK v1.6

    2.按照应用手册说明操作

    3.下载适用于 CC1352的最新 SDK

    4.导入至 CCS t154传感器示例  

    5.在应用手册中的代码中查找#ifdef GPS_SENSOR 中包含的任何内容,并复制粘贴到新的 CC1352传感器示例中。

    这应该足够工作了、我已经看过 GPS 模块、它应该可以工作、确保您将 TX 与 Rx 连接、将 Rx 与 TX 连接。

    此致、

    AB