This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL153H:ADC 输入范围。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/870580/rf430frl153h-adc-input-range

器件型号:RF430FRL153H

你好!

在我正在设计的应用中、ADC 需要处理来自基准点的+-0.8V 输入(总计1.6V)。

(第5.22章、第页) 20) 20)输入电压范围在0至 Vref 之间指定、Vref 在第页 19的额定电压为900mV。 但我找不到 Vsvss 的限制值。  

自 SLAU506第页 197、看起来 Vref 与 Vsvss 相关、PGA 的输入为差分。 那么、问题是:我能否将 Vsvss 引用为0.8V 并使 ADC 输入摆幅从0到1.6V? 或者0.9V 是硬性限制、我需要将信号一分为二吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jano、

    SD14的最大输入电压为0.9V。 SVSS 在内部切换至 GND 或 SVSS 发生器(典型值125mV) VIRTGND 位。

    SD14UNI 和 SD14TC 位仅选择不同的数字数据格式。 在您的情况下、您必须对输入信号进行分频。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Helfried!

    令人困惑的是、在 SLAU506的第页中、 201第10.2.6章:

    对于0.9V 基准、增益为1的最大满量程输入范围如公式8所示。

    ±VFS = ±Vref = ±0.9V

    如果输入只能摆动到高达0.9V 正电压:输入可以是负电压吗? 或者我们是读取错误的数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jano、

    我正在寻找更多 信息、发现这确实令人困惑。

    使用的 ADC 能够处理负电压、但输入中的 PGA 不能处理负电压、这一点未在文档中得到反映。 您只能对 ADC 输入施加正电压。 输入 电压为0至+0.9V 时、数据表是正确的。

    此致、

    Helfried