This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152H:无法写入信徒

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/869398/ccs-rf430frl152h-could-not-write-to-the-devoce

器件型号:RF430FRL152H

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  
我使用 RF430FRL152H GUI 界面来更改 RF430FRL152HEVM 和补丁的寄存器频率。  
我有几个疑问  
1 -如何验证频率是否已更改? 因为演示设置为每秒两次。

2 -它是否会影响 MCU 的功耗?
3 -我知道同一芯片用于自由式葡萄糖传感器。 我能否使用此接口(不进行编程)更改该传感器的寄存器频率?

4 -现在 GUI 界面开始显示、无法对器件进行写入/读取。

我无法理解发生了什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salman、

    一种方法是读回寄存器设置。 如果您不相信这些设置并想要验证它、则可以对 ADC 输入应用已知的缓慢电压斜坡并检查测量结果。

    2. 在 ADC 处于活动状态期间、MCU 将处于低功耗模式、但 如果转换 完成、MCU 必须将结果传输到 FRAM。  当频率更高时、这将更频繁地唤醒 MCU 并 影响 功耗。

    3. 自由式自由式使用的设备不同。 这些器件的接口和软件内置不同。

    4.如果您 无法再访问 EVM 板 、则需要通过 JTAG 对器件进行重新编程。 您将需要 TI JTAG 工具和 免费的 CCS 编译器。

    此致、

    Helfried