请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 主题中讨论的其他器件:CC1350、 CC1310、
你(们)好。 一年前,我们使用 NXP PN7150和 ARM M0创建了一个项目。 现在、我们需要在我的项目中实现无赖的交流。 İ 考虑 ISO 15693的 tf7970和低于1GHz 的 cc1310 MCU。 İn 我的每台机器项目43件控制卡 、距离是32厘米。 İn 我们需要至少900个控制卡。 我们是否可以将 trf7970a 与 cc1350一起使用? 哪种协议适合我? 低于1GHz、ziggbee 或其他器件?