This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF 7970和 cc1310或 cc1350

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1310, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/869754/trf7970a-trf-7970-and-cc1310-or-cc1350

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:CC1350CC1310

你(们)好。 一年前,我们使用 NXP PN7150和 ARM M0创建了一个项目。 现在、我们需要在我的项目中实现无赖的交流。 İ 考虑 ISO 15693的 tf7970和低于1GHz 的 cc1310 MCU。 İn 我的每台机器项目43件控制卡 、距离是32厘米。 İn 我们需要至少900个控制卡。 我们是否可以将 trf7970a 与 cc1350一起使用? 哪种协议适合我? 低于1GHz、ziggbee 或其他器件?