This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 嗅探器2.18.1

Guru**** 2520250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2500, CC2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/892571/sniffer-2-18-1

主题中讨论的其他器件:CC2531CC2500CC2511

大家好、

我尝试使用基于 CC2531的数据包监听器、使用监听器2.18.1。
协议类型-通用。 我们在2.480 GHz、波特250K、12字节数据、ID=0、2字节同步、 4字节前导码
我们在屏幕上看不到任何内容。

监听器可以识别加密狗、但不会打开启用参数设置(如波特率)的选项卡。
如何设置波特率等通信参数?
可能是另一个版本、旧版本可以正常工作?
谢谢

以色列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IsReal、

    您能否分享您的案例中的观点? 设置此设置时、您确切使用了什么方法? 您是否将监听器固件刷写到软件狗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。
    我使用 cc 调试器加载了具有监听器_FW_CC2531.hex 的监听器。
    然后打开应用程序、进入 第一个窗口、在其中选择"generic"
    然后打开左侧窗口、它会识别 CC2531、我有一个通道参数可供选择。
    根据 swru187g.pdf、应打开一些其他配置选项。
    感谢 你的帮助。
    image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

    恐怕您的图像链接似乎已断开、您可以尝试再次上传图像。

    遗憾的是、我无法自行测试、因为我目前没有可用的器件、但我似乎记得与您在中打开器件的协议相关的选项。 用户指南显示 了选择 IEEE802.15.4/ZigBee 时的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    该图像是关于监听器应用程序的屏幕截图。

    没关系。

    我们在自己的协议中使用 CC2500。

    选择2480MHz 通道、可变波特率从250K 到9600。

    重点是、在应用中使用"general"选项时、不会打开任何选项卡、我可以在其中设置波特率。  

    您可以打开应用程序并亲自试用。  

    您是否有 CC2531以外的其他软件狗可供试用?

    它可能与另一个软件狗一起工作?  

    谢谢

    以色列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

    不幸的是、我无法访问任何类似的加密狗(由于当前的 Corona 情况、我没有靠近我的办公室)。 我将会看到我是否能找到一位同事、他们可能会查看这个软件狗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您使用 CC2500时、我假设您需要使用 CC2511软件狗来实际捕获任何内容。 CC2531是一款 IEEE-Zigbee 无线电、我不确定它是否能够实际接收 CC2500、因为它不支持 IEEE PHY。

    虽然 CC2531是在软件包监听器下载页面上的"专有"下订购的、但这仅意味着它支持"专有 IEEE"、而不是所有专有协议。 您可以在最右侧的列中看到哪个设备可用于从另一个设备捕获数据包。 如您所见、CC2531无法捕获 CC2500数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    非常感谢您的回复。

    TI 当地经销商推荐使用此软件狗 CC2531。

    我将尝试查看我们是否可以购买另一个软件狗。

    TI 是否有机会更换我们的不适用软件狗?

    此致

    以色列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IsReal、

    如果是这样,我会认为这是他们一方的错误。 如果您参考 http://www.ti.com/tool/PACKET-SNIFFER 上的表格、您会发现 CC2531不能用于从 CC2500捕获数据(该表的最后两列给出了监听器器件与捕获器件的对比)。  

    根据您的情况、似乎您不是直接从 TI 购买、而是从第三方经销商处购买? 如果是这种情况、我建议您根据他们的建议、首先联系他们以进行更换/退货。 TI 的官方政策是、如果您通过 TI 授权经销商进行购买、则需要遵循他们的流程进行任何退货流程。