This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:如何将多路复用 NFC 读取器紧密地封装在一起。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/889524/trf7960a-how-to-pack-multiplexed-nfc-readers-closer-together

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件:TRF7970A

我正在寻找一些帮助来设计定制电子六角游戏板。 游戏已经完全开发、但我仍在对电子器件部分进行原型设计。 每个六角电池侧为1英寸。 该板也是六角形、每侧有11节电池。 总共有331节电池。 其中18个未使用。 这意味着有313个可用单元。 电池之间的分隔线约为1/16英寸宽。 我正在使用 https://smile.amazon.com/gp/product/B07MKWHYQK/ (ntag215)来识别游戏片段。 有36种类型的零件。

我喜欢 http://www.ti.com/lit/an/sloa167/sloa167.pdf 这篇文章 来描述如何将数据多路复用到16位、但很显然、我需要做得更进一步。 为了便于构造、我希望对"天线"使用 PCB 迹线(是的、我知道这不是正确的术语)、如 http://www.ti.com/lit/an/sloa135a/sloa135a.pdf 中所述。 我确实阅读 了 http://www.ti.com/lit/an/sloa231/sloa231.pdf 报告、其中建议使用 TRF7970A 读取器。

我知道如果我只使用一个读取器芯片、速度和成本将会有所折衷。 我想设计游戏板时每个电路板有52个电芯片、每个电芯有一个读取器。 一个电路板将有53节电池、其中包括游戏板的中心电池。  

挑战的一部分是、我需要在每个电池单元的中间有一个 LED。 该板将覆盖一张丙烯酸(1/8 - 1/4英寸... 不确定)。 我希望天线的形状为六角形。 我只在寻找大约1/2英寸的读取距离。 我最担心的是不能从附近的其他电池获取读数。 我可以使用双面 PCB 吗? 一侧用于天线、另一侧用于所有天线开关和 LED 控制? 如果由于干扰问题而无法使用双面 PCB、我需要多大的分离度?

请提供任何指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们主要是器件专家、虽然我们在射频方面具有广泛的专业知识、但这种特定的系统实施超出了我们的知识范围。

    这里的描述是一个相当紧凑的游戏板、您正在尝试根据此内容对器件进行非常精确的测量。 HF RFID 不适合进行此类精确测量。 天线设计部分将会很困难、我们从未做过六角天线。 我个人会推荐正方形或圆形。 我不知道如何为六角天线建模以获得近似电感、以便您能够对其进行调节。

    请记住、每个天线都需要进行调优。

    只要布线良好、PCB 迹线天线就会很好。 挑战在于 、防止天线路径交叉非常困难、因此您需要注意哪些天线处于活动状态以及它们如何受到相邻天线路径的影响。

    1/2英寸的读取范围不是问题。 如果有任何内容、您将具有太多的读取范围。 如果将标签放置在两个电池之间、则所提供的解决方案会出现问题。 这两个寄存器都将对其进行寄存、并且通过 NTAG215无法解决这一问题。 射频场模式将检测到它、因为它将足够接近两者。

    一种解决方案是使用较小的标签。  例如、http://www.ti.com/product/RF37S114

    该标签很难获得多个读数、更可能需要更好地以天线本身为中心。

    您可以制作一个小巧的15mmx15mm 天线、并且仍然可以读取标签。 这也有助于使天线保持更远的距离。 有关读取范围的详细信息、请参阅此应用手册: http://www.ti.com/lit/an/scba035a/scba035a.pdf

    在这种设置下、您可能会获得更大的成功、那么挑战将是所有天线的布线。

    希望这能为您提供一定程度的见解、由于缺乏此类实施的经验、我们无法为这类抽象应用提供太多其他优势。 不过、这是一个很棒的想法、我希望您能够使它发挥作用!