主题中讨论的其他器件:TRF7970A
我正在寻找一些帮助来设计定制电子六角游戏板。 游戏已经完全开发、但我仍在对电子器件部分进行原型设计。 每个六角电池侧为1英寸。 该板也是六角形、每侧有11节电池。 总共有331节电池。 其中18个未使用。 这意味着有313个可用单元。 电池之间的分隔线约为1/16英寸宽。 我正在使用 https://smile.amazon.com/gp/product/B07MKWHYQK/ (ntag215)来识别游戏片段。 有36种类型的零件。
我喜欢 http://www.ti.com/lit/an/sloa167/sloa167.pdf 这篇文章 来描述如何将数据多路复用到16位、但很显然、我需要做得更进一步。 为了便于构造、我希望对"天线"使用 PCB 迹线(是的、我知道这不是正确的术语)、如 http://www.ti.com/lit/an/sloa135a/sloa135a.pdf 中所述。 我确实阅读 了 http://www.ti.com/lit/an/sloa231/sloa231.pdf 报告、其中建议使用 TRF7970A 读取器。
我知道如果我只使用一个读取器芯片、速度和成本将会有所折衷。 我想设计游戏板时每个电路板有52个电芯片、每个电芯有一个读取器。 一个电路板将有53节电池、其中包括游戏板的中心电池。
挑战的一部分是、我需要在每个电池单元的中间有一个 LED。 该板将覆盖一张丙烯酸(1/8 - 1/4英寸... 不确定)。 我希望天线的形状为六角形。 我只在寻找大约1/2英寸的读取距离。 我最担心的是不能从附近的其他电池获取读数。 我可以使用双面 PCB 吗? 一侧用于天线、另一侧用于所有天线开关和 LED 控制? 如果由于干扰问题而无法使用双面 PCB、我需要多大的分离度?
请提供任何指导。