This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:在完全无源应用中使用倍压器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/887377/rf430frl152h-using-voltage-doubler-in-fully-passive-application

器件型号:RF430FRL152H

你(们)好。

被动使用 RF430FRL152H (无电池)时、我需要一个稳压电源。

我注意到、当"仅使用 Rf"时、倍压器被禁用。 但是、我能否通过设置 EN_V_doub 位来打开它?  

是否在 FRAM 过程中始终打开它? 不使用电池时、我是否可以使用倍压器为外部电路供电?

我可以将 VDDD 用作稳压电压输出吗?

或者我是否可以使用任何其他稳压输出、如 VDDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tina、

    如果您需要3V 电压、可以将 VVD2X 输出用作外部电源。

    通常情况下、倍压器仅在 FRAM 访问期间打开、但也可以通过设置 EN_V_doub 位来打开。

    只要不超过最大电流、就可以使用该电压。 在设置此位时、不要错过在 RFPMMCTRL0寄存器中设置密码。

    在《技术参考手册》中、您可以看到完整的内部电压电源。

    如果您仅需要1.5V 电压、您还可以使用 VDDSW。 该电源可以提供比 VDD2X 更高的电流。

    不建议将 VDDD 用作外部电源。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfred、

    VDD2X 是用于调节恒定电压的稳压器吗? 我一直在阅读该规格、看到它取决于 VDDSW?

    我需要为我的应用调节电压。 如果未对 VDD2X 进行调节、您是否有其他建议?

    此外、我不确定如何设置 EN_V_dob 位。

    我了解如何发送和接收 ISO15693命令以及如何通过向块写入和读取数据来设置 ADC 采样。  

    设置 EN_V_dob 位是否相同?  

    谢谢、

    Tina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tina、

    如果器件由射频供电、则 VDDSW 取自电压 VDDR、该电压为典型值为1.55V 的稳压电压。 该电压是 VDD2X 电压的两倍。 根据您消耗的电流、VDDSW 比@100µA μ W 低100mV。

    如果您需要更好的稳压电压或更高的电流、还可以在谐振电路中添加外部整流器和稳压器。

    如果要设置 EN_V_doub、ISO15693命令无法实现这一点。 在这种情况下、您必须编写一个将 设置该寄存器位的固件。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    我是否可以确认仅使用射频时 VDDSW 将连接到 VDDR? 因为我已经阅读了将 BS_VR_VBN 复位为0h 的技术参考。

    这是否意味着它在复位时连接到 VDDB、而在没有使用电池的情况下、它会将其位置更改为 VDDR、因为 VDDR 上的电压电平会更高?

    此外、如果 VDD2X 是 VDDSW 的两倍、它是否也会进行调节? 由于我在 FRAM 过程中测试了 VDD2X、因此电压电平上升到大约2.6V、但波动很大。

    谢谢、

    Tina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tina、

    请参阅《技术参考手册》第2.2.4章。

    此开关被自动设定为两个电压(VDDR/VDDBSW)中的较高值。 BS_VR_VBN 复位值的描述有点误导。 它只是寄存器的复位值、但在读取时代表实际的开关状态。

     当开关默认为 VDDB 且没有电池时、器件将不工作。 开关的工作取决于可用电压。

    如果您能够在固件中设置 EN_V_doub 位、则 VDD2X 电压应保持稳定。

    此致、

    Helfried