This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:应答器侧的最大功率

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00721, TRF7970A, RF430FRL152H, RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/889454/trf7970a-max-power-on-transponder-side

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:TIDA-00721RF430FRL152HRF430CL330H

您好!
客户计划使用 类似的传感器应用、例如 TIDA-00721、但需要考虑 TRF7970A。 他需要使用~17MW 为 NFC 场之外的传感器应答器供电。 您能否从读取器 NFC 场获取此类功率? 一些应用手册或信息有助于判断可能性。
线圈距离约为3mm、直径约为10mm。 在读者方面、他还计划使用 TRF7970A。  

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    为了避免误解、您在应答器侧编写了 TRF7970A。 您是指 RF430FRL152H 而不是 RF430CL330H 吗?

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要105°C 因此、我选择展位侧的 TRF7970A。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    如果我现在就知道了、您将使用 TRF7970A 作为传感器应答器、并且您需要为传感器收集~17MW 的能量、

    TRF7970A 是主要的 A 读取器、但也包含了卡仿真功能、允许对等通信模式。 这要求 TRF7970A 由电源供电、并且它不能只由一个场供电。 此外、TR7970A 需要外部 MCU 才能运行。 TRF7970A 无法进行能量收集。

    我们可以提供的两种器件在105°C 下均不可用

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、
    我的想法是从现场获取 TRF7970A 的能量。 如 TIDA-00721中所示、使用二极管来校正电压并为 VCC 供电:http://www.ti.com/tool/TIDA-00721

    网页和数据表提到 TRF7970A 的温度范围为-40°C 至110 C

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    好主意、但 TRF7970A 无法做到这一点。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔化、

    整流二极管将像在 TIDA 中一样位于 TRF7970A 之外、与 TRF7970A 无关。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、
    您能否检查 TRF7970A 在卡仿真模式下的功耗?

    此致、Holger