This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2430:关于在 GangPro-CC 工具上写入时的错误按摩

Guru**** 2587265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/886415/cc2430-about-error-massage-at-writing-on-gangpro-cc-tool

器件型号:CC2430
主题中讨论的其他器件: CC 调试器

您好!

 

关于 CC2430F128上的 GangPro-CC 工具、我的客户提出了一个问题。

(问题)

它们使用 GangPro-CC 进行 CC2430闪存写入。

但是、在一个器件上、当闪存写入时、错误按摩显示如下。

(所选器件和目标器件不同。)

  

 

当然、目标器件是 CC2430F128。(如下所示)

 

 

使用 GangPro-CC 是否有任何可能的原因?

或者该器件是否有任何问题?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用 CC 调试器和 Smart RF Studio、您的器件被识别为什么?

    它被公认为 CC2430您需要联系 GangPro-CC 工具的供应商。

    此致、

    R.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 R.M:

    我已将您的答案通知给我的客户。

    感谢您的大力支持。

    我将关闭此主题。

    此致、

    TAO_2199