This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:无法读取器件#39;也无法写入器件。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, TRF7970A, RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/885453/rf430frl152hevm-could-not-read-device-and-could-not-write-to-device

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2ETTRF7970ARF430FRL152H

您好!

我在演示模式下使用 MSP-EXP430G2ET 和 Booster Pack 从 RF430FRL152EVM 读取数据、突然我收到消息"无法读取器件"、无法写入器件。

它在显示数据的图形中工作得非常好、并突然停止。 我现在甚至无法读取标签的 TID、这是我在问题发生之前能够做到的。

我已经尝试 通过按下 RF430FRL152EVM 上的 RESET 按钮来复位该 EVM、并且还使用 TRF7970A_BoosterPack_MSP430G2.out 文件重新刷写了 Booster Pack、但仍然显示相同的消息。

能不能有人帮我解决这个问题。

感谢您的及时响应。

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    如果不清楚读取器或 RF430FRL152H 是否是问题、您可以尝试是否支持 NFC 的智能手机能够检测到标签。

    如果 RF430FRL152H 无法检测 到、则可能是固件损坏、需要重新编程。 在这种情况 下、您需要使用 TI JTAG 工具和 Code Composer Studio (CCS)来恢复固件。

    此致、

    Helfried   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的回复。

    是否可以使用 MSP-EXP430G2ET 对 RF430FRL152HEVM 进行重新编程 ? 我觉得在演示模式下连续使用 EVM 可能会强制覆盖数据、因为 无法清除临时存储器、导致其发生故障。 是否有有关如何构建固件或在没有 GUI 的情况下对芯片进行编程的指南?

    此外 、RF430FRL152HEVM 开箱即用是否预先嵌入了不同的设置以与 GUI 配合使用? 因为我想替换  RF430FRL152HEVM 电路板上的 RF430FRL152H、而不是对固件进行重新编程。

    此致

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我 更改  了 EVM 板上的 RF430FRL152H、它运行了几分钟、再次出现了相同的错误。 有什么具体原因吗?

    电路板上唯一的修改是拆下了光传感器并将其接地、我打算将其用于可变电压输入。

    请帮助。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

      如果您无法使用 Booster Pack 读取器对 RF430FRL152HEVM 进行重新编程、则无法对其进行重新编程。

    RF430FRL152H 在交付时仅启用 ISO15693 ISO 堆栈。 这意味着可以使用固件进行"无线"编程。

    根据您所做的操作、有可能销毁对 ISO 堆栈运行至关重要的 IRQ 矢量(位于存储器区域0xFFFx 中)

    关于编程、您将在常见问题解答中找到相关信息:

    http://www.ti.com/lit/an/sloa247c/sloa247c.pdf

    此致、

    Helfried