This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL152H:通过数寄存器

Guru**** 2562540 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/887686/rf430frl152h-rf430frl152h-number-of-passes-register

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2ET

尊敬的所有人:

大家好、我叫 minhyung。

我正在使用 RF430FRL152H 和 MSP-EXP430G2ET + DLP7970ABP 创建定制 NFC 器件

 与 NFC 配合使用的定制器件是通过光传感器接收 LED 灯、并将数据发送到主套件 MPS-EXP430G2ET + DLP7970ABP 并将其发送到 PC 以显示。 我们将在 Matlab 中显示数据。

我通过使用 MATLAB 接收原始数据成功地实时绘制了图形。 但是我还有其他问题、我想像 GUI 界面一样一次获得100多个数据(下图)。

我知道通过数寄存器是 GUI 界面中采样数据的数量。 尽管我修改了命令以将传递寄存器的数量设置为7、但我只能像以前一样获得两个数据。 修改后的命令为  '01130003041802210004100101000000'、我收到了响应(下面的图像)。

我不知道如何从存储数据的地址获取多个 ADC 数据。 如何从响应中一次了解100多个数据?

请回复。 谢谢你。

姜敏雄