This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:适用于2.4GHz 专有模式的 CC1352P 或 CC2652P?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/887499/cc2652p-cc1352p-or-cc2652p-for-2-4ghz-proprietary-mode

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:CC1352P

对于 2.4GHz 专有模式、我应该有任何偏好或 CC1352P 或 CC2652P?

我目前计划使用 CC1352P、因为我对 CC135X 具有更丰富的经验、而且有一个用于 CC1352P 的 LaunchPad、但不用于 CC2652P (我想)。

是否有理由切换到 CC2652P? 如果是、这里是否是参考设计 zip 文件?

谢谢、Sivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只打算使用2.4GHz、则应选择 CC2652P、这主要是由于价格原因造成的。 如果价格不是选择参数、则可以同时使用这两个参数。  

    对于 CC2652P、应使用1352P 参考设计、我们没有适用于 CC2652P 的特定设计