This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:借助天线设计优化读取范围

Guru**** 2600095 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/885777/rf430frl152h-optimizing-reading-range-with-antenna-design

器件型号:RF430FRL152H

你(们)好。

我正在尝试设计一个小型圆形天线(直径约为10mm)以被动配合 RF430FRL152H 使用、我想优化读取范围、使其尽可能长。  

  1. 设计天线时是否有最佳电感?
    我注意到天线设计指南中规定的范围为1uH 至4uH、在应答器数据表中、建议运行条件为2.66uH。 但 RF430FRL152HEVM 和温度贴片中使用的电感对天线使用1.8uH。 此外,有人说,论坛中的一个职位应该是1至1.5 uH。
    我是否可以问设计天线时的最佳电感是多少?该最佳电感是否因天线的尺寸而异?

  2. 标签可以从天线收集多少功率? 我知道 VDSSW、VDD2X 和 VDDH 的"常见问题解答"中提到了电压和电流。 如果使用的读取器能够产生高功率或读取距离极短、电流是否会增加到高于所述的电流?  

  3. 除了通过更换 外部电容增加天线的尺寸并将谐振频率调整为13.56MHz 之外、天线设计或标签是否可以执行任何操作来增加读取范围?

  4. 如果我将芯片和其他必要组件放置在天线的中间(就像温度贴片一样)、它会减小读取范围吗? 如果天线直径小至10mm、这意味着天线将更靠近组件、它会影响 IC 的性能吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tina、

    请参阅以下两个文档、这些文档可以为您解答大部分问题。

    RF430FRL15xH 常见问题解答(请参阅有关电流的第2.4章):

    http://www.ti.com/lit/an/sloa247c/sloa247c.pdf

    和文档"应答器实用天线设计":

    http://www.ti.com/lit/an/sloa217a/sloa217a.pdf

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tina、

    只是为了提供一个简短的评论...

    [引用用户="Tina CHAN"]除了通过更改 外部电容来增大天线的尺寸并将谐振频率调整为13.56MHz 之外,还可以对天线设计或标签执行任何操作来增大读取范围吗?

    这将在很大程度上取决于读取器的输出功率。 良好的天线尺寸有助于促进与读取器的强耦合、谐振对于确保标签性能良好非常重要、但其余部分则由读取器的射频场功率决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Helfried。

    那么、在设计天线时是否有最佳的电感? 因为我可以更改匝数或间距来调节电感。

    第2.4章中所述的电流是否是我可以消耗的最大电流? 或者、如果我有一个高功率读取器、它会发生变化吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tina、

    我无法推荐最佳天线电感、因为这取决于影响读取器和标签之间耦合的许多参数。 例如、这是 电感 以及天线的尺寸。 如果 您仅使用一个特定的读取器、则应使用不同 的标签电感进行测试、并查看哪些可提供更好的结果。

    针对 VDDSW 和 VDD2X 规定的电流应该被视为最大值 值。 您可以尝试从 VDDH 源汲取更多电流、但未指定最大值。

    此致、

    Helfried