This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:使用工业读头进行写入

Guru**** 2573095 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/885321/rf430frl152h-writing-with-industrial-reading-head

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

大家好、

我对在 RF430FRL152H 上编写数据有疑问。

使用以下设备:

评估板:TRF7970A EVM
带 RFID 读取器的 PC Win7.exe (TI 软件)
具有集成 RF430FRL152H 的传感器贴片

为了测试这些字符串、这些字符串被发送到传感器贴片:
180221870101384A00000000 (块:0x87、有效载荷:0x0101384A)
18022188000000000000000000000000 (块:0x88、空有效载荷)

粗体:有效载荷
斜体:块

这种方法运行良好、可以从块中再次读取数据。

现在、对于测试设备、使用工业 RFID 读数头(13、56MHZ 载波频率、ISO15693)。
借助此读取头、除了传感器贴片外、任何标签都可以写入。

'180221'在上述字符串的开头有什么含义?
应通过哪种方式排列数据以写入传感器贴片?

感谢您的任何帮助。

提前感谢!

Jens