This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152H:RF430FRL152H 和 MSP FET 之间的连接

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, MSP-FET, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/900469/ccs-rf430frl152h-connection-between-rf430frl152h-and-msp-fet

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我想将 RF430FRL152H 的 VDD2X 位设置为高电平、因此我尝试向芯片写入固件。

我尝试 使用与相关帖子相同的连接方式、通过 L092有源电缆将 RF430FRL152H 连接到 MSP-FET。  

L092

<->  

RF430FRL152H

1 TDO  

<->   20 P1.6

2 VCCULV  

<->

3 VDDSW

3 TDI    

<->  

21 P1.5

4 GND

<->   25接地

5 TMS

<->   19 P1.7

6打开

<->   打开

7 TCK

<->   22 P1.4

8 THOLD

<->   打开

9 GND

<->   25接地
10 RST <->   10 RST

首先、我使用 MSPFET 为标签加电、因此 JP2-1和 JP2-2都已关闭。 我得到的结果与 VDDSW 大约为2V 的结果相同。

因此、我遵循建议、在 VDDSW 和 VCCULV 上为标签提供1.5V 的外部电压。 JP2-1保持开路、而 JP2-2闭合。  

但是、在 CCS 调试时、我仍然遇到相同的错误:"未知器件"。

所有去耦电容器均按建议使用。  

我还通过构建 RF430FRL152HEVM 复制的电平转换器来尝试连接。  

此标签也在 VDDSW 上以1.5V 的外部电压供电。  但我遇到了相同的错误:未知设备。

我怀疑标签不能正常工作、但当我尝试使用 NFC 读取器读取标签时、效果不错。  

是否有任何解决方案或任何我可以测试的东西来查看发生了什么情况?

对于这两种情况、VDD2X 最初以大约2.5V 的电压进行测量、然后快速下降、并保持恒定至1.3V。

这是正常的吗? 因为我之前在使用 NFC 读取器时测量过 VDD2X 的电压。

VDD2X 的电压电平保持在1.3V 到2.7V 之间、我认为这是正常的、因为 VDD2X 位未开启。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tina、

    我将检查该信息、并在接下来的几天内返回给您。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tina、

    我用 L092电缆将它连接 到 RF430FRL152H 传感器贴片、就像您所做的那样。 在我的情况下检测到设备。

    此外、L092电缆电源的电压高达2.1V、即使用我的电缆测量也是如此、因此我使用了一个外部1.5V 电源。

    如果器 件上已经运行了一个将 JTAG 引脚用作 GPIO 的软件、则只能在 RST 连接工作的情况下进行 JTAG 连接。

    请检查所有 JTAG 信号及其电压电平。

    VDD2X 行为正常、因为倍压器仅在 需要时才有效。   

    如果没有任何帮助、我必须假设器件存在缺陷、至少是 JTAG 接口。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    我已经检查了 L092有源电缆、RF430FRL152H 和 MSPFET 的每个引脚的电压电平。  

    TDO TDI TMS TCK RST
    RF430FRL152H 620mV 1.5V 0V 1.5V 1.5V
    L092迷你 JTAG 500mV 1.5V 0V 1.5V 1.5V
    MSPFET 150mV 3.3V 0V 3.3V 3.3V

    这是否显示 TDO 异常? 我已经仔细检查了连接、它们正常。

    谢谢、

    Tina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tina、

    很抱歉、回答较晚、但由于电晕限制、我无法访问我们的实验室。

    在这种情况下、您是否有任何进展?

    我将在下周参加实验、可以检查您报告的信号。

    此致、

    Helfried