This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对低功耗微控制器的建议

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A-EP, MSP430F249-EP, MSP430F2274-EP, MSP430F2619S-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/901100/recommendations-for-low-power-consumption-microcontroller

主题中讨论的其他器件:MSP430F5438A-EP、 MSP430F249-EP、 MSP430F2274-EP、 MSP430F2619S-HT

您好!

我们希望购买一些必须具有以下特性的微控制器:

•低功耗:越低越好
•高温工作:必须至少在-55°C 至+125°C 之间
•无线:它可以是内置的、或者微控制器支持第三方无线器件连接。
微控制器只需处理一些基本任务、包括接收数据、在 NVM 中存储数据以及传输数据。

我们更喜欢采用 Arm 处理器的微控制器。 如果是 Arm Cortex M0+、那将会很好。

有人能给我建议哪些微控制器符合我的要求吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否了解过我们的 SimpleLink 无线 MCU 器件? 大多数是 ARM 器件、可在低至-40C 的温度下运行、而某些器件可在高达+125C 的温度下运行。

    SimpleLinkTM MCU 平台

    您可能需要考虑 我们的高可靠性产品系列中的 MSP430 MCU。 但是、它们不是 ARM 器件、但可支持-55C 至+125C 的工作温度。

    • MSP430F5438A-EP
    • MSP430F249-EP
    • MSP430F2274-EP

    MSP430F2619S-HT 可支持高达+150C 的工作温度。

    此致、

    James